Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab 2306 随附的 Simcenter Testing Solutions RLM 15.1:如果管理员密码留空或等于“admin”,则没有可用的许可证

2024-04-18T14:32:53.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

Simcenter Testlab 2306 随附的 RLM Server 版本 15.1 具有新的安全功能其中之一是,如果将 RLM ,管理员密码留空或等于“admin”,则许可证服务器将不提供任何许可证。文章解释:症状;解决方案:设置一个不同于空或不同于“admin”的 RLM 管理员密码;附加信息:如果您不再知道管理员密码怎么办


详细信息

注意:有关如何安装 RLM 15.1 许可证服务器并直接更改密码的分步指南,请参阅文章”Simcenter Testlab:RLM 许可证服务器 15.1 安装和设置"

 

 

症状

如果您已完成 Simcenter Testlab 2306 的安装,并且收到以下错误:“Testlab 无法启动,因为尚未授予一个或多个必需的许可证。....[12] RLM:无法连接。..."

计算机错误消息的屏幕截图自动生成的描述

这可能有几个原因:

  • 您还没有 Testlab 2306 的新许可证文件
  • 许可证服务器路径指向错误的许可证服务器。

如果您知道这些设置是正确的,并且您已经安装了 Testlab 2306 附带的新 RLM 许可证服务器版本 15.1,则可能是您没有注意安装过程中出现的红色警告消息:


事实上,此 RLM 版本包含其他安全功能。其中之一是您必须在安装后更改 RLM 服务器的管理员密码。如果将管理员密码留空,或者更改了密码但使用“admin”作为密码,则 10 分钟后,您将没有可用的许可证。

重要提示:即使您确实更改了密码,但如果您使用“admin”作为密码,则不会授予许可证

 如果您转到页面 http://localhost:5054 或在 Windows 搜索栏中键入命令“RLM server info”,这将可见。

计算机的屏幕截图自动生成的描述

如果您尚未定义密码,请使用“admin”作为用户名登录,并将密码留空。如果您已经定义了密码“admin”,请使用此密码登录。

登录屏幕的屏幕截图自动生成的描述

此页面将在“状态”窗口中显示“没有 ISV 服务器正在运行”,即使您的许可证文件存在且有效。

计算机的屏幕截图自动生成的描述

 

解决方案:设置密码并重新启动或重新启动 RLM 服务

要解决问题,请执行以下操作

计算机的屏幕截图自动生成的描述

  • 要么完全重启(注意“重新读取/重启”服务器将不起作用);
  • 或者,如果您不想重新启动,请从页面“注销”,以管理员身份打开 Windows“服务”应用程序;在那里,重新启动 RLM 服务并重新登录。

计算机的屏幕截图自动生成的描述


之后,在 RLM Web 界面的“状态”页面中,您应该能够看到包含 ISV 服务器的列表,包括“lms”。单击“服务器状态”列中的“lms”将显示哪些许可证现在可通过 RLM 服务器使用,具体取决于 RLM 服务器识别其 MAC 地址和/或加密狗 ID 的许可证文件。

计算机屏幕的屏幕截图自动生成的描述

如果您忘记了密码怎么办

可以删除密码,但您需要管理员权限。在安装了 RLM 的系统上,您将在安装文件夹中找到文件 rlm.pw:
C:\Program Files\Simcenter\RLM 15.1.0 License Server\Licensing\Bin\rlm.pw

您可以在记事本中编辑此文件。它包含所有具有加密密码的用户。
请注意,您通常需要使用管理员权限启动记事本,以便能够在编辑后保存文件。

示例(密码是加密字符串):

admin:vSxPfJmipIXEiJpl068ibw==:all

删除其中的加密密码,只需在文件中保留以下条目:

admin::all
 

计算机的屏幕截图自动生成的描述

这与以前版本的 RLM 没有什么不同。RLM 的用户手册中也描述了该文件。

删除密码后,您将能够再次使用空密码登录,然后按照上述说明更改密码  。

如果由于某种原因  ,rlm.pw 文件在 RLM 启动时不存在,  则将自动创建一个新的 rlm.pw 文件,但管理员用户的密码不会为空。访问“RLM server Info”的密码将自动设置为“admin”:

  • 用户:admin
  • 密码:admin

如果在此 rlm.pw 文件中有任何用户使用 BLANK 密码或使用单词“admin”作为密码  ,则 RLM 服务器将在 10 分钟后自动关闭:

计算机的屏幕截图自动生成的描述

在这种情况下,也可以按照上面的解释更改密码  。

知识库文章 ID# KB000131395_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine