在 Simcenter Testlab Neo 修订版 2206 及更高版本中,引入了一项名为“数据查询”的新功能。 查询基本上是显示数据曲线的“路径”,由一系列属性定义:项目、section、run、名称、函数类等。可以根据属性信息的变化轻松更新绘图以叠加多条曲线。
本文详细介绍了数据查询功能的工作原理。 它包含以下部分:
1.快速入门示例
2.显示查询菜单
3.数据查询提示
3.1 Q 或不 Q
3.2 无预览
3.3 单个显示器中的多个查询
3.4 前图与后图
1.快速入门示例
下面将介绍数据查询功能在 Simcenter Testlab Neo 中的工作原理的快速示例。在此示例中,将使用该功能叠加来自三个不同运行的数据。首先,在显示任何数据之前,请转到 Simcenter Testlab Neo 顶部的“显示”功能区,然后从“常规数据”切换到“数据作为查询”,如图 1 所示。
图 1:在“显示”功能区中从“常规数据”切换到“作为查询的数据”。
使用显示选项卡区域中的“+”符号打开新显示(不要使用“预览”选项卡)。将一条数据曲线从一次测量运行拖放到显示屏中,如图 2 所示。
图 2:来自三个测量run之一的数据曲线放置在 FrontBack 显示中。
图例中应有一个字母“Q”,以指示显示中的数据与“查询”相关联。 这意味着数据查询功能将影响数据。如果没有 Q,则无法将显示中的数据作为查询进行操作。
请注意,数据应源自项目文件。 不能使用“输入篮子”中的数据,因为没有永久路径。
在显示数据(图例中为 Q)的情况下,按“显示”功能区中的“显示查询”图标,如图 3 所示。
图 3:打开“显示查询”菜单后,可以通过数据属性卡上的下拉列表将其他曲线添加到显示中。
按下“显示查询”图标后,可以通过单击属性卡上的下拉菜单将数据添加到显示中。在此示例中,当最初只显示一次run时,在下拉列表中选择了三次run。
按“Update Displays”,所有选定的run都将添加到显示中,如图 4 所示:
图 4:按“更新显示”后,显示从一次run更新到所有选择的三个run。
按“更新显示”会根据当前查询更改显示内容,并使对话框保持打开状态。 按菜单底部的“确定”也会更新显示,但会关闭“数据查询”菜单。
图例中有一个字母 Q,一条线延伸到图 4 中的所有三条数据曲线。 这意味着单个查询会生成三个结果。 查询在显示中被视为单个对象。由于只有一个查询,如果仅删除图例中三条曲线中的一条曲线,则所有三条曲线都将消失。
2.显示查询菜单
“显示查询”菜单有三个部分:
如图 5 所示。
图 5:“显示查询”菜单的部分包括操作图标(顶部)、属性卡(中间)和查询(底部)。
中间和底部部分的查询信息从左到右。菜单在图 6 中更详细地显示。
图 6:Simcenter Testlab Neo 中的“显示查询”菜单。
在“显示查询”菜单中:
如果有两个显示,每个显示都有一个查询,那么 “Display Queries” 菜单将有两个查询,如图 7 所示。
图 7:两个显示,每个显示都有一个查询,在“显示查询”菜单中产生两个“Q”。
这些查询中的每一个都可以相互独立地更新,并将更改其各自的显示。
3. 数据查询技巧
下面给出了使用 Simcenter Testlab Neo 数据查询功能的一些技巧:
3.1 Q 或不 Q
如果在将数据拖动到显示时处于“常规数据”模式,则图例中不会放置 Q。 这表示曲线是“常规数据”而不是“查询数据”。可以同时将查询数据和非查询数据放在同一个显示中,如图 8 所示。
图 8:同时包含查询数据和非查询数据的显示。
常规数据可以用作目标行,该行在针对查询数据显示时不会更改。
3.2 无预览
查询不能与预览显示一起使用,如图 9 所示。
图 9:查询适用于固定显示。
单击显示选项卡中的“+”以打开固定显示以用于查询功能,而不是预览显示。预览显示是动态的,并且始终根据导航器中突出显示的数据而变化。 它不适合处理查询。
有关使用预览显示的更多信息,请参阅知识文章“Simcenter Testlab Neo 显示器”。
3.3 单个显示器中的多个查询
如果将数据曲线一次拖动到单个显示器中,则每个曲线都将被视为一个独立的查询,如图 10 所示。
图 10:由于每条数据曲线都是单独拖动到显示中的,因此它们被视为独立的查询,并且图例中的每个项目都有一个单独的“Q”。
由于一次只能更新一个查询,因此 可能会出现如图 11 所示的结果。
图 11:第一个查询已更新为显示中的第二个和第三个查询的冗余信息。
在本例中,第一个查询已更新为添加其他run,这导致第二个和第三个查询出现冗余信息。
3.4. 前图与后图
使用混合单位时,将数据放在 FrontBack 显示的后图(放在显示屏右侧)而不是前图(显示屏左侧)。
如果完成此操作,将创建多个后图显示轴以容纳不同的单位,如图 12 所示。
图 12:使用 FrontBack 的后图显示覆盖了两个不同工程单位的数据。
在图例中,FrontBack 前图的数据以“F”开头,而后图的数据以“B”开头。