Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo 报告

2024-04-18T14:27:44.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

Simcenter Testlab Neo 中的报告功能 可以自动生成报告并使用数据自动填充绘图。


详细信息

只需单击一个按钮即可创建自定义的多页报告!
用户添加的图片
Simcenter Testlab Neo 中的报告功能  可以自动生成报告并使用数据自动填充绘图。

本文将讨论在 Simcenter Testlab Neo 中创建报告的不同选项。 本文基于 Simcenter Testlab Neo 2021.1 及更高版本。

索引:
1.打印设置

 1.1 报告

 1.2 打印

 1.3 打印选项

2.单张图片报告

 2.1 基本默认打印

 2.2 使用打印格式的单张图片报告

3.多页报表

 3.1 基本和基于格式的多页打印

 3.2 具有自动预览显示功能的报告

1. 打印设置

Testlab Neo 工具栏中的“打印”功能区选项卡包含三个不同的组。这些组包含控制报告生成方式和图片格式的设置。

用户添加的图片

图 1:打印功能区包含用于创建 Simcenter Testlab 报告的所有设置。

功能区有三个主要部分:

  • 报表(红色,左):这是可以启动新报表或打开上一个报表的位置。Simcenter Testlab 报告是一组图片。图 2 显示了下面的报告示例:

用户添加的图片

图 2:用户图片雨流矩阵、损自谱 都是“报告 1”的一部分。

  • 打印(绿色,中间):此组包含将要打印的内容、打印方式和打印位置的设置。可以使用默认打印格式或用户创建的打印格式打印单张图片或报告。

 

  • 打印选项(蓝色,右):此组包含用于进一步控制报告创建方式的设置。可以在 Word 或 PowerPoint 中创建报告,图片中的设置可以直接从 Testlab 或打印格式模板中获取,图片可以报告为 Testlab 活动图片或静态图像。


2. 单张图片报告

最基本的打印操作是将单张用户图片打印到 Word 或 PowerPoint。在下面的示例中,我们将演练打印瀑布图和云图显示所需的步骤,如图 3 所示。

用户添加的图片

图 3:根据这张图和阶次的单张图片创建报告。


若要将此单张图片打印到 PowerPoint,请在“打印工具栏”中选择以下设置,如下图 4 所示。

用户添加的图片
图 4:显示的设置将创建单个图片/页面报告。

这些设置执行以下操作:

  • “Print the”下拉列表设置为“图片”。这将在 Testlab 显示区域打印所选图片。
  • “With”下拉列表设置为“自动”。这将使用默认打印格式打印所选图片。
  • “To”下拉列表设置为文件。选择打印按钮后,系统将提示用户选择保存报告的目录。


按下打印图标后,系统将提示用户输入存储 PowerPoint 文件的名称和目录,如图 5 所示

用户添加的图片
图 5:按“打印”后,系统会提示用户输入目录和名称以存储 PowerPoint 文件。

按下“保存”按钮后,将创建一个 PowerPoint 文件。 打开Powerpoint,将会有一个页面,上面有云图和阶次切片,如图6所示

用户添加的图片
图 6:通过打印操作创建的单页 PowerPoint。

使用“自动”设置无法控制生成的 PowerPoint 的格式。 也可以控制格式,如下一节所述。

2.2 使用打印格式的单张图片报告

可以使用打印格式来自定义报告。打印格式可以包括公司徽标、与用户图片关联的其他元数据、文本、附加绘图等。

要创建打印格式,请首先在显示区域中选择应为其创建格式的用户图片。 然后选择“打印”功能区中的“新打印格式”按钮,如图 7 所示

用户添加的图片
图 7:在显示区域中选择适当的图片后,按功能区中的“新打印格式”按钮。

将启动PowerPoint,并且可以配置格式。 请参阅知识文章“Simcenter Testlab:使用 PowerPoint 进行基于格式的打印”,了解如何向绘图添加徽标、自定义文本等。完成后保存配置的 PowerPoint 模板。

现在可以使用新创建的打印格式模板打印与以前相同的图片。在“打印”工具栏中,选择“With”旁边的下拉框,然后选择“选择打印格式...”。浏览到所需的打印格式。(图8

用户添加的图片
图 8:在“打印”功能区的“With”选项中,选择“选择打印格式”。

选择之前创建的格式。 图 9 显示了一个名为 “Simple Format” 的模板示例。

用户添加的图片
图 9:选择“打印格式”后,名称将显示在“打印”功能区中。

选择格式后,按功能区中的“打印”图标进行报告。 将生成一个 PowerPoint 文件。

用户添加的图片
图 10:带有自定义徽标、自动注释、改进的轴可见性的报表。

还可以创建具有自定义布局的多页 PowerPoint 或 Word 报告文件,如下一节所述。

3.多页报告

可以一次将多张图片打印到PowerPoint报告中。这是使用 Simcenter Testlab 报告完成的。

3.1 基本和基于格式的多页打印

Simcenter Testlab 报告是一组组合在一起的用户图片。 下面的图 11 显示了包含三张用户图片的 Simcenter Testlab 报告。

用户添加的图片
图 11:包含三张图片的报表组。图片“雨流矩阵、损和自”是“报告 1”的一部分。

使用图 12 中所示的以下打印设置,可以将三张用户图片(Rainflow Matrices、Damage、AutoPower)打印到单个 PowerPoint 文档(每张幻灯片一张活动图片)。

用户添加的图片

图 12:将“打印”设置从“图片”更改为“报告”以生成多页报告。

在功能区的“打印”部分中使用以下设置:

  • “Print the”下拉列表设置为“报告”。这会将所选报告打印到 Word/PowerPoint。
  • “With”下拉列表设置为“打印格式模板”。这将使用默认打印格式打印所选报告。
  • “To”下拉列表设置为文件。选择打印按钮后,系统将提示用户选择保存报告的目录。

按打印按钮。创建一个三张幻灯片的报告,如图 13 所示

用户添加的图片

图 13:打印包含三张图片的报将生成三页 PowerPoint。

每张幻灯片都包含一张由“图片格式”设置指定的 Testlab Active 图片。 也可以在没有活动图片的情况下打印报告。

还可以使用自定义报告模板而不是标准格式打印多页报告。 在“打印”功能区中,在打印前选择自定义格式(请参阅前面有关如何创建的部分)。 在图 14 中,使用了一个名为“Durability Report”的自定义格式示例。

用户添加的图片

图 14:使用自定义显示布局打印多页报的功能区设置。

基于报告的多页方法生成的页数与显示区域中的图片数一样多。

还可以打印多页报告,该报告生成与所选数据块数量成比例的报告。 此方法基于预览显示,将在下一节中介绍。

3.2 具有自动预览显示功能的报告

自动预览显示可用于快速将多个绘图打印到 PowerPoint 文件。

将“打印”下拉框更改为“预览包含所有数据的图片”,如图 15 所示

用户添加的图片

图 15:打印预览

这将打印预览图片以及与数据列表中格式相同的任何其他数据。在 Preview 图片处于活动状态后,选择列表中的第一条数据,如图 16 所示

用户添加的图片

图 16:预览选项将打印整个相关数据列表。

图 17 显示了将要生成的报告示例

用户添加的图片

图 17:可以批量处理报告模态振型

享受使用标准打印和基于格式的报告生成图形报告的便利性吧!

知识库文章 ID# KB000131393_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine