Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo 导入视频

2024-04-18T14:33:45.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

Simcenter Testlab Neo 修订版 2019.1 及更高版本的一项新功能是能够导入视频和同步播放。 视频可以与振动、声音、应变或任何其他采集的数据同步。同步数据后,播放可以包括声音、数据和视频!


详细信息

以下各节对此进行了说明:

1.入门和导入数据

2.手动同步

3.交互式同步

4.回放

1.入门和导入数据

使用 Simcenter Testlab Neo Desktop 打开项目文件。 这个项目应该已经包含一些采集的时间数据(图1)。

用户添加的图片

图 1:在 Simcenter Testlab Neo Desktop 中打开的项目包含时间历史记录。

在“文件”->“加载项”下,打开“视频回放”(12 个token)。 如果需要与声音同步回放,请同时打开音频回放加载项。

用户添加的图片

图 2:在“文件>加载项”下,打开“视频重播”。

需要视频重播加载项才能将视频文件(本文稍后介绍)到现有时域历程文件进行交互式同步。导入视频文件不需要它。

打开加载项后,返回到桌面。 右键单击项目树中的run名称”。 选择“导入”(图 3)。

用户添加的图片

图 3:右键单击“run名称”,然后选择“导入”以选择视频文件。

选择一个 *.mp4 文件(这是唯一支持的格式),然后按“打开”(图 4)按钮。视频可能来自不同的来源,包括 GoPro 摄像机、Simcenter Testlab Scope AppSimcenter Sound Camera

用户添加的图片

图4:选择一个mp4视频文件,然后按“打开”按钮。

 视频将导入到项目中被选择的run内。 按“OK”按钮继续(图 5)。

用户添加的图片

图 5:按 OK 按钮完成导入到项目中。

导入视频后,项目文件 (*.lms) 的大小不会变大。 时间数据和视频等大文件将存储在与项目同名的目录中。 使用 Windows 资源管理器时,该目录与 *.lms 文件是同一文件夹。 

虽然它在 Simcenter Testlab Neo 中显示为单个文件,但在 Windows 中,每次数据run都有一个单独的文件夹,其中可以包含时间文件 (*.ldsf) 和视频文件 (*.mp4)。 这样可以使项目文件 (*.lms) 的大小变小。

2. 手动同步

要手动同步,请右键单击视频,如图 6 所示。选择“视频时间...”。 这适用于绝对时间(年、日、月、分钟、秒等)(如果可用)。

用户添加的图片

图 6:右键单击并选择“视频时间...”

在“校正时间数据”字段中输入新的绝对时间。如果您不知道校正后的绝对时间(精确到纳秒),请使用下一节中描述的交互式同步功能。

3. 交互式同步

要以交互方式同步视频和时间数据,请按住 Control 键并同时选择视频和时间数据(图 7)。

用户添加的图片

图 7:按住 Control 键选择时间和视频将使它们并排显示。

时间和视频数据将并排显示。 右键单击视频,然后选择“添加视频同步”(图 8)。

用户添加的图片

图8:右键单击视频,然后选择“添加视频同步”

光标将出现在显示屏中(图 9):

• 红色光标 – 红色光标位于时间数据中。

• 黑色光标 – 黑色光标与视频相关联。

用户添加的图片

图9:右键单击视频,然后选择“添加视频同步”

移动红色和黑色光标,直到视频和时间数据处于相应时刻。

请注意,箭头键可用于一次移动一帧光标。 也可以通过单击并拖动感兴趣的事件来缩放到更短的时间。

完成后,右键单击视频并选择“同步视频”(图 10)。

用户添加的图片

图10:右键单击视频,然后选择“同步视频”

现在播放同步的视频!

4. 回放

单击 Simcenter Testlab Neo 左下角的播放按钮(图 11)。

用户添加的图片

图 11:按左下角的播放按钮。

关闭音频回放加载项后,可以增加和减少回放速度(图 12)。

用户添加的图片

图12 按左下角的播放按钮。


重播速度控件将显示在重播按钮旁边。

还可以同步多个视频(图 13)。

用户添加的图片 
图 13:显示电动汽车声源的多个视频。


享受吧!

知识库文章 ID# KB000131392_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine