Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo 组合、块计算器和信号生成方法

2024-04-18T13:40:12.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

本文介绍了 Simcenter Testlab Neo Process Designer 的三种方法: 1.组合法:将多种方法组合成一个方法。 2. 块计算器方法:用于对计算出的块(频谱、阶数、总水平等)进行数学运算。 2.1 输入 2.3 输出 3.信号生成方法:创建测试信号(随机信号、正弦信号等)。


详细信息

1.组合法


直接YouTube链接:Hatpas://youtu.b/yakaramak


Simcenter Testlab Neo 流程设计器,可以将许多方法连接在一起以执行任务。

它们可以组合成一个方法,而不是有许多单独的方法。 为此,请选择要组合的方法。 这可以通过按住控件并选择方法或在它们周围创建“套索”来完成。 然后右键单击并选择“新组合方法...”如图1.


图 1:选择要合并的方法,然后选择“新建组合方法...”。
 

 

可以在生成的对话框中给出新的单一方法的名称(图 2):


图 2:命名组合方法,然后按 OK。

 


输入名称后,按 OK。

新的单一方法取代了单个方法,如图 3 所示


图 3:创建组合方法后,它将取代单个方法。


这使得该过程看起来更精简或更简单。


仍然可以查看各个方法。双击组合方法再次显示所有单独的步骤(图 4):


图 4:通过双击组合方法查看组合方法的各个方法。 在方法的入口和出口处添加了“In”和“Out”图标。


通过双击“In”或“Out”图标退出组合方法。或者,使用“组合方法”功能区并选择“返回更高级别”图标。

通过右键单击组合方法并选择“组合方法存储库 ->共享到用户级别”,可以将组合方法添加到用户方法库中(图 5)。


图 5:通过右键单击并选择“组合方法存储库 ->共享到用户级别”,将组合方法添加到库中。
 

新方法将显示在“组合方法”部分底部的方法库中(图 6):

图 6:方法已添加到方法库的“组合方法”部分,以便将来重复使用。


通过将组合方法添加到库中,可以很容易地在其他进程中重用该方法。

2. 块计算器方法


直接 YouTube 链接: https://youtu.be/IXWQ5lrEeFs


块计算方法已添加到 Simcenter Testlab Neo 修订版 2206(22=2022,06=June)及更高版本中。 它允许对频谱数据(阶数、频谱、自功率谱、总电平等)执行数学运算。

“Block Calculator”方法的主要作用是在方法属性的“公式集”区域(图 7):


图 7:块计算器属性的公式集参数将打开该方法的主对话框。
 

单击带有“...”的按钮在块计算器方法的属性中打开该方法的主操作框。

在对话框中,顶部用于定义下半部分定义的计算中使用的输入(图 8)。


图 8:块计算器方法的公式集对话框。 顶部(紫色突出显示)用于定义公式的输入,底部的输出(绿色突出显示)。


公式集的输入和输出工作方式如下:

2.1 输入

为什么要定义输入? 在此过程中可能会计算许多类型和通道的数据。 也许只有一部分数据用于额外的块计算。 “输入”区域允许使用名称(DOF ID 或通道名称)、测量类型(函数类)、阶次号(Section值)和许多其他属性来选择数据。 右上角的复选框允许选择其他属性。

可以在字段中使用通配符。 例如,可以使用“*ear*”选择包含单词“ear”的通道。 这可用于自动选择要平均的操作员的右耳和左耳。 

每条数据都被分配了一个唯一标识(默认为 R1、R2、R3 等),以便在公式部分中使用。

2.2 输出

公式(及其关联的输出标识)在“公式集”对话框的底部定义。 

公式可以很简单。 例如,“R1*R2”将两个函数相乘,而“R1+R2”将它们相加。 生成的工程单位可以自动计算或设置在单位中。

除了基本数学之外,还有许多其他函数可用。 这些列在属性的“文档”下(在方法描述中找到 Calculate features 链接),如图 9 所示


图 9:块计算器方法支持多种类型的数学运算。


当开始在 Formula Set 对话框的输出区域中键入时,还会显示可能的数学运算,如图 10 所示

图 10:开始打字时,可能的数学运算会自动以红色字体显示在输出区域中。
 

注意:不要将“块计算器”方法与图11所示的“计算”方法混淆。  


图 11:“块计算器”方法(左)主要用于块,而“计算”方法(右)适用于时间序列。


“计算”方法主要用于时间历史,而“块计算器”用于处理块数据,如频谱、总电平、阶次等。

块计算器方法要求在“文件->加载项”下打开“交互式分析”加载项。交互式分析  在加载时占用 16 个token。

3. 信号发生器


Direct YouTube 链接: https://youtu.be/2NUhCWvuDxE


 除了处理测量信号外,还可以在 Simcenter Testlab 修订版 2306(23=2023,06=June)及更高版本的流程设计器中创建信号。 在检查计算是否通过提供已知信号给出所需的结果时,这很有用。

可能的信号包括正弦信号、随机信号、常数信号、方信号、扫描信号、三角信号等(图 12)。 


图 12:信号生成方法的可能输出波形。
 

 

使用此方法时,无需输入即可启动该过程(图 13):


图 13:使用“信号生成”方法时不需要输入法。


信号生成方法要求在“文件->加载项”下打开“交互式分析”加载项。 交互式分析  在加载时占用 16 个token。

知识库文章 ID# KB000131381_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine