Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo 音频回放

2024-04-18T13:43:07.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

Simcenter Testlab Neo 的音频回放功能允许从时间历史记录及其相应的颜色图中回放。 可以在聆听时应用过滤器以隔离声音。 不同的声音也可以通过切换,瞬间背靠背播放。


详细信息

Simcenter Testlab Neo:音频回放

本文介绍如何在 Simcenter Testlab Neo 中进行音频回放(图 1)。 菜单反映了 Simcenter Testlab Neo 2021 及更高版本。

Picture1.gif 
图 1:Simcenter Testlab Neo 音频回放
 

Simcenter Testlab Neo 的音频回放功能允许从时间历史记录及其相应的颜色图中回放。 可以在聆听时应用过滤器以隔离声音。 不同的声音也可以通过切换,瞬间背靠背播放。

内容:
1.   入门

2.   基本音频回放

3.   重播图标和切换

4.   高级音频回放

 4.1 实时频谱

 4.2 颜色图轴交换

 4.3 实时滤波
 4.4 PWM 滤波器、可变 RPM 滤波器和 FRF 滤波器
5.   细分

1.入门

要在 Simcenter Testlab Neo 中使用音频回放,请转到“File -> Add-ins”,如图 2 所示

图 2:“文件>加载项”下提供的音频重播加载项


有两个加载项可以启用音频播放:

  • 基本音频回放:使用突出显示的回放轨迹和回放光标实现均衡和校准播放。
  • 高级音频回放:除了交互式过滤外,还包括基本回放功能。高级音频回放需要 12 个token。

下一节将更详细地介绍每个加载项的功能。

2. 基本音频回放

激活基本音频回放加载项后,菜单中会出现三个新项目,如图 3 所示



图 3:使用基本音频重播加载项时,音频重播功能区 (1) 显示在顶部,音频重播属性 (2) 显示在右侧,播放按钮 (3) 显示在左下角


这三个项目是:

  • 音频回放功能区:允许选择回放设备
  • 音频重播属性:功能区中也提供的关键重播设置
  • 音频回放按钮:播放按钮

使用左下角的播放按钮启动播放。 观看视频,详细了解基本音频回放的工作原理:

 

直接 YouTube 链接: https://youtu.be/iYEDjgW0TW4


要重播声音数据,请使用以下操作顺序:

  • 按左下角的播放按钮
  • 单击显示屏中的扬声器图标(图 4)以播放轨迹
  • 将光标移动到所需的片段进行重播

3.回放图标和切换

在回放过程中,图标会出现在可以回放的数据上。 图标可用于在重播期间来回切换。 

图标的含义如图 4 所示


图 4:Simcenter Testlab Neo 音频播放中的图标及其含义
 

注意: 在切换期间播放期间,会遵守录音的相对音量级别。

可以从显示中的频域数据中选择要回放的数据,如图5所示

Picture5.gif 
图 5:如果throughput在项目中链接,也可以重放频域数据(如频谱和瀑布)
 

重播图标出现在颜色图上,只需单击即可,与时域数据相同。

4.高级音频回放

有关更多音频回放选项,请在“文件->加载项”下打开高级音频回放(这也将自动加载基本音频回放)。

高级音频回放使用户能够可视化音频的实时频谱,并在播放过程中实时应用滤波器。 

菜单中添加了两个区域:


图 6:高级回放图标将实时谱图标添加到功能区 (1) 和过滤器 (2)


激活高级音频重播加载项的两个功能是:

  • 实时频谱按钮:在功能区中,会出现用于在回放期间创建实时频谱数据的图标
  • 过滤器:过滤器区域允许用户定义要在重播期间使用的过滤器


4.1 实时频谱

单击功能区中的“Spectrum live”图标会自动创建一个实时频谱显示,该显示在回放期间处于活动状态(图 7)。

图 7:“频谱实时”按钮创建在重播期间实时的频谱


在显示谱之前,必须按下左下角的 PLAY 按钮。

单击“频谱图”图标可获得实时 3D 维色彩图,如图 8 所示

图 8:功能区图标“谱图”创建在重播期间处于活动状态的图显示


在重播期间,光标将在图中移动。图的频率分辨率是通过功能区中的下拉列表设置的。

4.2 颜色图交换轴

想要交换颜色图的时间轴和频率轴,如图 9 所示

图 9:相同的颜色图,但交换了时间和频率轴


要交换轴,请右键单击颜色图并选择“选项”。 在结果菜单中,选择“Miscellaneous”,然后根据需要选择 ZX 或 XZ(图 10)。


图 10:在颜色图选项的“杂项”选项卡下交换颜色图的轴
 

频率轴和时间轴将在显示中交换。

4.3 实时滤波器

也可以在重播期间对声音应用滤波器,如图 11 所示


图 11:通过单击按钮 (1) 添加滤波器类型,并使用显示屏中显示的洋红色光标 (2) 调整滤波器频率设置
 

在图 11 的区域 1 中,可以创建和删除过滤器。 它们也可以打开和关闭,如图 12 所示


图 12:添加筛选器、打开和关闭筛选器以及删除筛选器
 

请注意,所有过滤器都可以使用“音频回放”功能区中的“旁路过滤器”图标同时打开和关闭。

在回放数据时,可以通过移动显示屏中的洋红色光标来调整滤波器频率范围(图11的区域2)。

过滤器类型包括:

  • 无:未应用过滤器。
  • 低通:通过低于指定截止频率的频率。
  • 高通:通过高于指定截止频率的频率。
  • 陷波:衰减的频率范围很窄。指定频率和宽度。
  • 带阻:频率范围(频带)内被衰减。指定了上限和下限频率。对于小于 10Hz 的带宽,建议改用陷波滤波器。
  • 带通:频率范围(频带)内被通过。指定了上限和下限频率。
  • 阶次阻止:阶次被过滤掉。所有其他内容均保留。指定阶次和宽度。 可以指定一个频率偏置,以允许滤波PWM感应开关频率
  • 阶次通过:仅保留指定的阶次。所有其他内容均已衰减。指定阶次和宽度。
  • FRF滤波器:可以选择FRF(工程比率单位)并应用为滤波器。 这允许每个频率有不同的增益和衰减。


4.4 PWM滤波器、可变RPM滤波器和FRF滤波


直接 YouTube 链接: https://youtu.be/9jxKAovcn8s

Simcenter Testlab Neo 2306 及更高版本中的实时过滤器添加了一些新功能:

 


图 13:Simcenter Testlab Neo 音频回放中阶次滤波器的频率偏移

 

  • 可变配置文件:阶次过滤器的另一个增强功能是可变配置文件。 增益和衰减值可以输入dB与RPM的关系,如图14所示。


图 14:阶次滤波器的可变轮廓增益。
 

  • FRF 滤波器:A 什么是频率响应函数 (FRF)? 可用作过滤器。 这允许增益随频率任意变化。 FRF 必须是无单位的(数量:比率)才能工作。 将 FRF 滤波器添加到活动滤波器列表中后,右键单击 FRF 并选择 “Use as Audio Filter”,如图 15 所示


图 15:Simcenter Testlab Neo 音频回放中的 FRF 过滤器。

知识库文章 ID# KB000131380_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine