Simcenter Testlab Neo Process Designer 使数据处理变得简单且具有交互性。它是 Simcenter Testlab 版本 18 及更高版本的一部分,可以使用token许可进行访问。
Simcenter Testlab Neo Process Designer 使数据处理变得简单且具有交互性。它是 Simcenter Testlab 版本 18 及更高版本的一部分,可以使用token许可进行访问。
通过链接方法设计流程,如下所示:
图 1:倍频程、声品质、频谱图和图统计信息同时处理。每个方法的设置都是可控的。
流程设计器包括以下功能:
本文将对流程设计器进行一般性介绍以及最佳实践。
索引:
1.打开 Process Designer
2。构建流程
2.1 添加方法
2.2 加载项
2.3 调整方法属性
2.3 调整方法默认值
2.4 基于属性的流程数据
2.6 方法状态:开/关/旁路
3.保存和加载进程
4. 执行流程
1. 打开 Process Designer
要访问 Process Designer,请启动 Testlab 图标。流程构建器可在任何 Testlab Neo 文件夹中使用。它可以从“Desktop Neo”和“Process Designer”打开。
图 2:从 Neo 应用程序打开流程构建器。
“处理”选项卡有四个子工作簿:通用、数据选择、处理和验证(请参阅图 3 中用红框突出显示的选项卡)。
通用工作簿包含所有这些工作区域:数据选择、过程、属性和显示。本文中的所有示例都将使用通用工作簿。
图 3:“通用处理”选项卡包含用于数据选择、处理、属性和显示数据的区域。
通用选项卡是最常用的,因为它结合了处理数据所需的一切。
2. 构建流程
2.1 添加方法
流程是通过组合方法构建的。
可以从三个不同的地方添加方法:
下面,以三种不同的方式添加相同的方法。
图 4:有三种不同的方法可以添加方法。
若要创建进程,请添加一个或多个方法。通过箭头连接方法以指示工艺流。
图 5:通过添加多个方法构建流程。用箭头连接方法以控制工艺流。
默认情况下,进程从输入方法开始,可以添加其他方法。
2.2 加载项
可用的方法由加载项控制。要打开/关闭各种加载项,请转到“文件”(屏幕左上角),然后打开“加载项”区域。
加载项区域如下面的图 6 所示。所有以黄色突出显示的加载项都将向流程设计器添加方法。
图 6:以黄色突出显示的加载项将影响流程设计器中可用的方法。
添加的方法将显示在流程设计器中。这些方法将与它们所控制的加载项相对应。
2.3 调整方法属性
每种独特的方法类型都有不同的可调整属性。
若要查看每个方法的属性,请在进程中选择该方法。属性将在属性窗格中更新(以黄色突出显示,如下图 7)。
图 7:属性将更新以对应于所选的任何方法。
对方法属性的更改可以另存为新的默认值。
2.4 调整方法默认
值 可以更改方法的默认属性。例如,默认情况下,“频谱图”方法使用 4Hz 频率分辨率。在下面的属性中,频率分辨率更改为 1Hz(下图 8)。
右键单击该方法,然后选择“设置默认参数值”(下面的图 8)。
图 8:更改默认参数值。
现在,每当添加“频谱图”方法时,它的默认频率分辨率都将为 1Hz。
2.5 基于属性处理数据
一种非常有用的方法是“拆分”方法。split 方法根据通道属性将数据流拆分为单独的分支。
拆分方法有两个输出:红色和绿色。
图 9:拆分方法。
所有符合拆分条件的数据都进入绿色端口,所有其他数据都进入红色端口。
若要更改拆分的属性,请单击该方法。然后,在属性窗格中,选择要筛选的数据属性类型。
在下面的图 10 中,选择了拆分图标。右侧的属性窗格将更新以显示“拆分”属性。
需要根据 y 轴单元过滤数据。此选项在属性窗格中处于选中状态。在“选择值”窗口中,选择加速度。
图 10:添加基于 y 轴单位的分割。任何具有加速度单位的东西都会进入绿色端口,其余的将进入红色端口。
注意:可以同时基于多个数据属性进行拆分。
2.6 方法状态:开/关/旁路
方法左侧的方法状态栏指示该方法的使用方式。
方法状态选项包括
在下面的图 11 中,滤波器方法状态从 on、bypass 和 off。
图 11:通过单击方法图标左侧的栏来调整方法状态。
注意:某些方法只能打开或关闭,并且没有旁路选项。
3. 保存和加载进程
要保存进程以便以后可以调用,请按“进程”工具功能区下的“保存”按钮。
为进程命名,然后按“确定”。
图 12:保存进程,以便以后调用该进程。
要打开保存的进程,请按“进程”工具功能区下的“打开”按钮。
图 13:按“打开”并从菜单中选择一个进程来打开保存的进程。
注意:如果打开了一个进程,并且某些方法被划掉了,这可能是因为未加载所需的加载项。 有关详细信息,请参阅此文章。
图 14:如果方法被划掉,则可能尚未加载某些必需的加载项。
应该注意的是,进程可以在用户之间共享。
4. 执行流程
要运行流程,请将数据添加到输入篮中。这可以通过右键单击并选择“添加到输入篮子”或“在输入篮子中替换”来完成。
图 15:将数据添加到输入篮。
可以通过在“数据选择树”中选择输入篮子来查看输入篮子中的数据。
在输入篮子视图中,复选框指示将通过流程输送该数据。取消选中不输送数据到进程。
图 16:预览输入篮中的数据。使用复选框可以控制将哪些数据馈送到进程。单击输入篮中的通道以在显示区域中预览该通道。
该过程由屏幕底部的操作栏控制(在下面的图 17 中以红色突出显示)。
单击 “Run” 以运行该进程(左下角,图 17)。
图 17:运行该进程。
该过程完成后,系统将提示用户接受或拒绝数据。在用户选择“接受”之前,不会将任何数据保存到项目中。这使用户有机会在保存之前评估数据。
图 18:用户可以接受或拒绝已处理的运行。
要查看处理后的结果,请单击“Active Analysis”。这将在数据透视表中加载刚刚处理的数据。
单击表中的各种函数以确定结果是否符合预期。(注意:了解有关数据透视表的更多信息,在 这篇文章)。
图 19:打开Active Analysis以预览刚刚处理的数据。
如果处理的结果令人满意,请按“接受”。这会将运行保存到项目中。
或者,可以拒绝结果。活动分析将清空。这使用户有机会修改和重新运行该过程。
默认情况下,软件将询问是否接受或拒绝结果。
但是,可以通过将“接受”模式从“手动”切换到“自动”来自动接受过程的结果。
图 20:将接受模式从“手动”切换到“自动”以自动接受结果。
流程设计器使处理变得直观、高效且高度可定制。流程设计器包括出色的功能,例如: