Simcenter Testlab Neo 具有数据透视表,可使数据导航更快、更透明。与平面数据结构(如在 Windows 资源管理器中导航)相反,数据透视表使数据能够以更紧凑、更详细的方式查看数据。
Simcenter Testlab Neo:数据透视表
Simcenter Testlab Neo 具有数据透视表,可使数据导航更快、更透明。
图 1:以黄色突出显示的数据透视表。
与平面数据结构(如在 Windows 资源管理器中导航)相反,数据透视表使数据能够以更紧凑、更详细的方式查看数据。
在下面的图 2 中,使用数据透视表(左)与平面数据结构(右)导航到相同的块。
图 2:导航数据透视表与导航平面数据结构。
使用数据透视表导航到数据的速度几乎是原来的两倍。
本文将介绍:
1. 显示数据
数据透视表与自动预览显示相结合,提供了一种快速查看数据的方法。只需单击最左侧的数据树中的项目即可填充数据透视表。然后在数据透视表中单击以填充自动预览显示。
图 3:通过单击数据树中的项来填充数据透视表。通过单击数据透视表来填充自动预览显示。
可以通过按“CTRL”和多选在数据透视表中选择多个项目。
数据透视表中的数字表示可用的数据块数。例如,在下面的图 4 中,有三个 DOF ID 为 “Driver:S” 的overall level块。
图 4:数据透视表中的值表示数据块的数量。
可以进一步对数据进行筛选和排序,以更好地了解组成数据透视表的数据。
2. 过滤
为了更快地解析数据,可以在数据透视表中添加过滤器和排序参数。
要向数据透视表添加筛选器,请按数据透视表左上角的筛选器图标。然后,添加一个(或多个)属性进行筛选(如下图 5)。
图 5:向数据透视表添加筛选器以分析数据。
要激活过滤器,请按属性名称右侧的过滤器图标,然后选择所需的过滤器参数。
按“确定”后,将应用过滤器设置,并关闭过滤器框。
3. 排序
也可以向数据透视表添加其他排序。这提供了更多细节以及额外的过滤功能。
附加的排序功能使数据透视表能够适应用户的特定需求。
排序参数可以应用于表的行或列。
图 6:其他排序参数可用于提供更详细的数据视图,或对数据应用其他筛选器。
单击行标题或列标题上方的“+”以打开选择框。选择一个属性,然后按“添加”。
根据需要对任意数量的排序参数重复上述步骤。
图 7:通过按“+”并选择所需的属性来添加排序参数。
可以删除排序参数或重新排序。
要删除排序参数,请单击该参数旁边的“x”。
要重新排列排序参数,请抓住“条形”图标,然后按所需排序顺序拖动参数。
图 8:通过单击并拖动属性来重新排列排序顺序。
列将自动重新排列。
也可以使用这些附加参数进行过滤。
图 9:使用排序参数进行筛选。例如,筛选器仅包含来自某些run的数据。
应用滤镜时,滤镜图标将变为黑色。否则它将是灰色的。
4. 数据视图
可以通过在“视图”框中选择不同的布局来更改显示数据的视图。
除了用户制作的任何自定义布局外,还有许多预定义的布局可供选择。
图 10:视图框使用户能够更改数据的显示方式。
默认情况下,视图设置为“DOFID 与Function”。
另一个有用的是“DOFID vs Creator”视图。这显示了基于创建它们的方法的结果。在下图中,数据透视表上的列标题与用于处理数据的方法匹配。
图 11:在“DOFID 与 Creator”视图中查看数据透视表。
“名称”视图也很有用。
选择“名称”会将视图返回到与 Simcenter Testlab 相同的平面数据视图。
此视图在查看模态振型时非常有用,因为它们不会显示在数据透视表视图中。
图 12:要查看模态振型,请从“视图”工具集中选择“名称”选项。
5. 保存自定义视图
可以保存自定义视图,以便以后可以将其应用于数据透视表。在添加所需的筛选器和排序参数后,这特别有用。
要保存视图,请转到视图管理器并按下拉图标。
然后,选择“将视图另存为...”并为视图指定自定义名称。
图 13:保存自定义视图,以便可以再次使用。
该视图可以打开并应用于其他项目。
6. 窄标题
如果添加许多排序参数,则列标题可能需要大量空间。单击窗口右上角的齿轮,然后选择 Narrow Headers。
图 14:切换到“窄标题”以增加屏幕上的视觉空间。
享受使用数据透视表导航数据的功能和便利性。