用Simcenter Testlab Neo第一次? 顶部的丝带(图 1)可能有点新,所以这里有一些很酷的使用技巧!
图 1:Simcenter Testlab Neo 的顶部有一条色带。
以下是三个很酷的丝带提示的列表!
1. 在 View 中恢复布局
丢失了显示或导航窗格? 马上拿回来!
单击“主页”功能区中的“恢复布局”按钮,如图 2 所示(提示:它始终位于右侧)。
图 2:“恢复布局”按钮并回答“是”以返回原始默认显示排列。
按“Yes”后,将返回任何丢失的显示窗口,如图 3 所示。
图 3:左 – 未显示显示区域,
右 – 单击“主页”功能区中的“恢复布局”按钮后,返回显示区域(右侧显示的底部)。
每当菜单或显示器丢失或移动时,此提示都很方便。
2. 显示限制
放大显示器中的关键数据后,新查看的数据不显示!
为什么? 为旧数据设置了限制,而新数据具有不同的范围。
幸运的是,有一个功能区按钮:“限制”按钮!单击主页功能区中的“限制”按钮,如图 4 所示。
图 4:左 – 显示中新放置的数据不显示,
右 – 单击“主页”功能区中的“限制”按钮后,可以看到整个数据集。
单击限制后,X 和 Y 刻度将重置为显示屏中的当前数据。
3. 在Process Designer中自动排列
有时,在Simcenter Testlab 流程设计器变得有点凌乱,如图所示图5.
图 5:当尝试不同的方法时,Process Designer 可能会变得混乱。
有一个功能区按钮! 在 Process 功能区中,单击 “Auto-Arrange” 按钮,如图 6 所示。
图 6:左 – 具有许多连接和方法的 Process Designer,
右 - 单击“进程”功能区中的“自动排列”按钮后,方法和连接更加有序。
希望您喜欢这些提示!