本文将对 Simcenter Testlab Neo (图1)、新一代软件Simcenter Testlab软件平台进行介绍。Simcenter Testlab Neo 提供了更高的用户友好性、重新设计的数据处理方法以及以前不可用的新功能。“Neo”一词来自希腊语。 它的意思是“一种新的或复兴的形式”。
图 1:Simcenter Testlab Neo 具有新的界面和重新设计的数据查看、分析和处理方法。
“Neo”一词来自希腊语。 它的意思是“一种新的或复兴的形式”。
在本文中,有时 Simcenter Testlab(正式名称)的当前版本将被称为 Simcenter Testlab“Classic”,以区别于 Simcenter Testlab Neo。
文章内容:
1. 概述
2. 入门
3. 显示器和数据透视表
4. 处理
5. 新功能
1.概述
从 Simcenter Testlab 18 及更高版本开始,Simcenter Testlab 和 Simcenter Testlab Neo 将同时提供。 一些小知识:
Simcenter Testlab Neo 的功能在后续版本中得到了增强:
随着时间的推移,传递路径分析和模态曲线拟合等其他功能也将成为 Simcenter Testlab Neo 的一部分。
2. 入门
双击 Simcenter Testlab 开始图标时,开始文件夹包含多个选择,如图 2 所示。
图 2:Simcenter Testlab 的启动文件夹。 Simcenter Testlab Neo 应用程序以橙色标出,并包含“Neo”字样。
文件夹的名称指示它们是 Simcenter Testlab“Classic”还是 Simcenter Testlab Neo:
图 3 显示了如何启动 Simcenter Testlab Neo 和 Simcenter Testlab“Classic”的示例。
图 3:左 – “Desktop Standard & Advanced”图标启动 Simcenter Testlab“Classic”。 右 – 打开其中一个带有“Neo”字样的文件夹后,“Desktop Neo”图标将启动 Simcenter Testlab Neo。
对于两个不同的版本,可以按如下方式启动桌面应用程序:
Testlab Desktop(经典版和 Neo 版)用于查看数据。它们具有相似但不同的功能,如图 4 所示。
图 4:Simcenter Testlab Neo 的功能区(右)类似于当前版本的 Microsoft Office 产品。 Simcenter Testlab 的 Neo 和 Classic 版本也都有可以沿底部导航的工作簿。
Simcenter Testlab Neo 的顶部有一个功能区,就像最新版本的 Microsoft Office一样。两个软件包的底部都有导航选项卡。
在 Simcenter Testlab Neo 的右下角,有一个 “Guide Me” 按钮,如图 5 所示。
图 5:“引导我”(在右下角启动)引导用户完成常见任务。
“引导我”按钮提供了执行任务的分步说明。该指南突出显示了要按使用顺序使用的菜单。 每个选项卡都有不同的任务。
3. 显示器和数据透视表
Neo 和“Classic”的显示布局相同,只是激活方式不同,如图 6 所示:
图 6:Simcenter Testlab Neo 和 Simcenter Testlab“Classic”之间的显示布局文件很常见。
“Classic”和 Neo 之间的布局文件完全相同。 如果在任一版本的软件中创建了新的自定义显示器,则它们在两个版本中都自动可用。
3.1 显示器
Simcenter Testlab Neo 增加了一些功能,使显示数据更加方便:
这些特征如图 7 的动画所示。
图 7:数据(即使有多个选择)会自动显示在 Simcenter Testlab Neo 的预览窗格显示中。
预览窗格和自动显示设置在 Simcenter Testlab“经典版”中均不可用。
有关详细信息,请参阅知识文章:Simcenter Testlab Neo:显示器.
3.2 数据透视表
不要钻那么多文件夹! Simcenter Testlab Neo 数据透视表允许同时查看来自多个数据存储文件夹的数据 (图8).
图 8:右 – 在 Simcenter Testlab“经典”中,必须打开多个文件夹才能查看运行中的所有数据。 左 – 在 Simcenter Testlab Neo 中,所选运行的所有数据都显示在数据透视表中。
数据透视表汇总了在项目突出显示的级别中找到的所有数据。数据可以按属性在表中排序,包括函数类、运行名称、点 ID 等。
有关详细信息,请参阅知识文章:Simcenter Testlab Neo:数据透视表
4. 处理
Simcenter Testlab Neo 具有数据处理功能。 自 Simcenter Testlab 2021 版本起,该处理主要用于计算时域文件中的谱和疲劳结果。
与 Simcenter Testlab“Classic”类似,可以通过“加载项”打开处理功能,如图9.
图 9:左 – 在 Simcenter Testlab 中,“经典”处理功能通过主菜单栏中的“工具 -> 插件”添加到桌面。 右图 – 在 Simcenter Testlab Neo 中,加载项通过主菜单中的“文件>加载项”激活。
加载项在 Neo 和“Classic”之间没有相同的名称或功能。 在这两种情况下,使用特定功能的token数都显示在加载项菜单中。
Simcenter Testlab Neo 中用于处理数据的关键加载项之一称为“Process Designer”。
Simcenter Testlab Neo Process Designer 是一种处理数据的新方法。 它允许用户将“方法”链接在一起以处理时域历程,如图 10 所示。
图 10:Simcenter Testlab Neo Process Designer 允许用户连接库中的方法,以创建全面的处理算法。
方法是从库中提取的。 库中的功能包括:
可以通过单个session以这种方式执行多种类型的处理。在 Simcenter Testlab“经典”中,这可能需要分很多session。
有关 Simcenter Testlab Neo 流程设计器的更多信息,请参阅知识文章:
5. 新功能
Simcenter Testlab Neo 中还实施了“经典”Simcenter Testlab 中没有的新功能。 一些示例包括:
5.1 视频回放
Simcenter Testlab Neo 的“视频回放”插件允许视频与 Simcenter Testlab 项目中存储的任何时间数据同时回放(图 11)。
图 11:可以导入视频并与时间数据同步,以便在 Simcenter Testlab Neo 中播放。
功能包括导入视频、查找要同步的常见事件。 然后,视频、声音和其他数据可以与同步光标一起播放。
知识文章中有关更多信息:在 Simcenter Testlab Neo
5.2 音频回放和过滤
Simcenter Testlab Neo 包括音频回放、简单声音选择、实时滤波、回放期间的实时频谱可视化、回放期间的实时云图可视化(图 12)。
图 12:Simcenter Testlab Neo 音频回放。
有关详细信息,请阅读知识文章:Simcenter Testlab Neo:音频回放.
5.3 Amesim仿真模型
Simcenter Testlab Neo 还可以直接利用仿真软件中的时间文件。Simcenter Amesim 仿真软件文件 (*.ame) 的示例如下所示图13.
图 13:Simcenter Testlab Neo 可以查看和处理来自仿真软件(包括 Simcenter Amesim)的时间数据。 除了时间数据外,还可以查看 Simcenter Amesim 模型(右上角)的草图视图,并用于选择数据。
时程数据可以从众多仿真软件包中使用:
模型的输出和输入也可以是 Simcenter Testlab Neo Process Designer 的一部分。 使用功能模型接口标准 (https://fmi-standard.org/),可以访问以下内容:
要使用功能模型接口,需要从仿真模型生成一个 *.fmu 文件。可能还需要求解器许可证。
有关详细信息,请参阅知识文章:在 Simcenter Testlab 中访问 Simcenter Amesim 模型。