Simcenter Testlab Neo 具有新的和改进的显示功能。通过预览显示和轻松编辑显示,享受更高的绘图效率。
本文将重点介绍 Neo 显示功能、提示和技巧。
索引:
1.数据透视表:简介
2.调整可视区域
3.预览显示选项
3.1 预览显示
3.2 多迹线
3.3 显示内存
3.4 重置显示
4. 用户定义的显示
5.自定义显示/编辑显示
1.数据透视表:简介
Simcenter Testlab Neo 采用数据透视表,可实现更紧凑、更易于访问的数据查看。数据透视表以紧凑的格式提供详细的属性信息(而列表仅显示数据的平面结构)。
例如,在下面的图 1 中,数据透视表(以橙色突出显示)显示了所有自由度 ID 与自由度 ID 的可用数据(自谱、阶次、时间数据等)的矩阵。
若要填充数据透视表,请在数据树(最左侧)中进行选择。下面,选择“eROD Chassis 2”文件夹。因此,数据透视表将填充该文件夹中的数据。
图 1:在此示例中,数据透视表同时显示了 DOF ID 和函数类。
数据透视表不是查看数据的唯一方法。工具功能区的“视图”部分提供了其他查看选项。传统的“列表视图”可以通过单击“名称”来访问。
图 2:通过在“视图”工具组中进行选择来浏览其他数据查看选项。
数据透视表使查找和查看数据变得快速而简单。有关数据透视表的更多信息,请参阅文章“Simcenter Testlab Neo:数据透视表”。
2. 调整可视区域
Simcenter Testlab Neo 力求尽可能灵活。因此,在屏幕上移动窗格很容易。
窗格本质上是软件的“子部分”。
例如,在下面的屏幕截图中,有您的窗格:
图 3:Simcenter Testlab Neo 中的窗格。
可以移动窗格以更好地满足每个用户的需求。
为此,请转到“文件->选项”,然后取消选中“固定窗格布局”。
图 4:关闭“固定窗格布局”,以便对窗格布局具有更大的灵活性。
关闭固定窗格布局后,可以抓取窗格标题并将其拖动到屏幕上。
尝试将显示窗格移动到屏幕右侧以增加显示空间。
图 5:在屏幕上移动窗格。最小化窗格。
还可以最大化和恢复窗格。
若要将显示效果最大化为全屏,请双击窗格标题。若要恢复显示,请再次双击。
图 6:双击显示窗格标题以最大化或恢复其大小。
要将布局恢复为出厂默认设置,请按“恢复”按钮,如图 7 所示。
图 7:按“恢复”按钮将窗格布局恢复为出厂默认设置。
注意:移动窗格、最小化、最大化和恢复仅在关闭“固定窗格布局”时才有效(上图 4)。
3. 预览显示选项
3.1 预览显示
Simcenter Testlab Neo 具有自动预览显示功能。
此显示会自动预览数据区域(数据透视树、列表视图等)中选择的任何内容。数据透视表与预览显示相结合,是一种非常强大和快速的数据查看方式。
单击数据块,将创建包含所选数据的相应显示类型。
可以在显示器中显示单个功能或多个功能(相同或不同类型的)。单击一个或多个块以填充预览显示。
图 8:单击一个或多个数据块以填充预览显示。
注意:可以通过按住 Control 或 Shift 键在数据透视表中进行多选。
3.2 多迹
如果显示多个时间迹线,则使用多迹线显示。
按住 Control 或 Shift 键进行多选。
图 9:使用 Control 或 Shift 键对多选数据进行多选。按“Shift+O”覆盖或分离迹线。
要叠加时间轨迹,请按键盘上的“Shift+O”。要将它们分开,请再次按“Shift+O”。
3.3 显示记忆
一旦对预览显示进行了更改,Testlab Neo 将记住这些更改并将其应用于将来的预览显示。
例如,用户可能总是希望以 dB 振幅格式显示基于压力的阶次。在预览显示中显示基于压力
的顺序后,将单位更改为 dB。软件将记住此更改。下次打开具有压力单位的阶次时,振幅格
式将以 dB 为单位。
图 10:显示记忆可确保用户使用所需的格式首选项查看数据。
但是,用户可能希望将默认值还原到显示。
3.4 重置显示
更改限制或显示格式后,可以重置显示。
在显示上放大或缩小后,有时需要重置显示限制。
这可以通过按“主页”工具功能区“显示”部分中的“重置限制”按钮来实现。
图 11:通过单击“重置限制”按钮,立即将所有轴限制设置为“优化”。
这会将所有轴限制恢复为“优化”。
也可以恢复格式设置(如字体大小、曲线颜色等)。
为此,请转到绘图菜单下方并选择“重置设置”以返回默认显示设置。
图 12:使用打印菜单下的“重置设置”恢复所有格式设置。
所有打印设置将恢复为默认值。
4. 用户定义的显示
也可以创建用户定义的显示。要访问显示列表,请按显示选项卡末尾的加号以查看显示选项。
图 13:单击加号以查看显示布局选项。
用户将看到显示选项的标准列表以及“其他”显示。“其他”显示包括自定义显示布局和多画面显示。
要将数据添加到用户定义的显示,请单击数据选择中的数据块并将其拖动到显示中。
图 14:将数据从“数据选择”窗格拖放到显示中。
也可以创建自定义显示。
5. 自定义显示/编辑显示
可以创建自定义显示。
可以从预览显示和用户定义的显示创建自定义显示。 自定义显示选项包括:
要创建自定义显示,请打开显示菜单并选择“编辑”。这可以在预览显示或用户定义的显示上完成。
图 15:单击“编辑”以打开显示编辑器。
这将允许编辑显示。 从这里可以添加或删除图片,移动图片以及更改图片的大小和布局。
图 16:按钮功能区将允许向显示添加新图片或更改显示的方向。
要添加新图片,请单击图片图标并将其拖动到显示屏中。重复以添加任意数量的图片。
还可以更改显示的方向(翻转行和列)并调整显示大小。
图 17:在保存新显示之前添加新图片、更改方向和调整大小。
自定义显示的示例如下图 18 所示。
图 18:在 Simcenter Testlab Neo 中创建的自定义布局示例。
这些自定义显示可以通过进入打印菜单并选择“另存为布局”来保存。
图 19:按“另存为布局”保存自定义显示。
自定义显示可以在显示菜单的“其他”部分访问。
图 20:自定义显示将位于显示菜单的“其他”选项卡中。
注意:也可以拖动显示中的现有图片。如果用户想要编辑自动生成的预览显示或对现有布局进行调整,这可能会有所帮助。
图 21:使用显示编辑器工具调整现有显示器。
自定义显示格式可以在用户之间共享。
享受 Simcenter Testlab Neo 中灵活的交互式显示!