Simcenter Testing Solutions Simcenter Testlab Neo 显示

2024-04-18T14:35:15.000-0400
Simcenter Testing Solutions Marketing Simcenter Testlab

摘要

Simcenter Testlab Neo 具有新的和改进的显示功能。通过预览显示和轻松编辑显示,享受更高的绘图效率。


详细信息

本文将重点介绍 Neo 显示功能、提示和技巧。

索引:
 1.数据透视表:简介
 2.调整可视区域
 3.预览显示选项

               3.1 预览显示
               3.2 多迹线
               3.3 显示内存
               3.4 重置显示

 4. 用户定义的显示

5.自定义显示/编辑显示

1.数据透视表:简介

Simcenter Testlab Neo 采用数据透视表,可实现更紧凑、更易于访问的数据查看。数据透视表以紧凑的格式提供详细的属性信息(而列表仅显示数据的平面结构)。

例如,在下面的图 1 中,数据透视表(以橙色突出显示)显示了所有自由度 ID 与自由度 ID 的可用数据(自谱、阶次、时间数据等)的矩阵。 

若要填充数据透视表,请在数据树(最左侧)中进行选择。下面,选择“eROD Chassis 2”文件夹。因此,数据透视表将填充该文件夹中的数据。  
 

用户添加的图片
图 1:在此示例中,数据透视表同时显示了 DOF ID 和函数类。


数据透视表不是查看数据的唯一方法。工具功能区的“视图”部分提供了其他查看选项。传统的“列表视图”可以通过单击“名称”来访问。
 

用户添加的图片
图 2:通过在“视图”工具组中进行选择来浏览其他数据查看选项。


数据透视表使查找和查看数据变得快速而简单。有关数据透视表的更多信息,请参阅文章“Simcenter Testlab Neo:数据透视表”

2. 调整可视区域

Simcenter Testlab Neo 力求尽可能灵活。因此,在屏幕上移动窗格很容易。

窗格本质上是软件的“子部分”。

例如,在下面的屏幕截图中,有您的窗格:

  • 数据选择
  • 属性
  • 显示

用户添加的图片
图 3:Simcenter Testlab Neo 中的窗格。


可以移动窗格以更好地满足每个用户的需求。

为此,请转到“文件->选项”,然后取消选中“固定窗格布局”。
 

用户添加的图片
图 4:关闭“固定窗格布局”,以便对窗格布局具有更大的灵活性。


关闭固定窗格布局后,可以抓取窗格标题并将其拖动到屏幕上。

尝试将显示窗格移动到屏幕右侧以增加显示空间。
 

用户添加的图片  
图 5:在屏幕上移动窗格。最小化窗格。

 

还可以最大化和恢复窗格。

若要将显示效果最大化为全屏,请双击窗格标题。若要恢复显示,请再次双击。
 

用户添加的图片 
图 6:双击显示窗格标题以最大化或恢复其大小。
 

要将布局恢复为出厂默认设置,请按“恢复”按钮,如图 7 所示。
 

用户添加的图片
图 7:按“恢复”按钮将窗格布局恢复为出厂默认设置。
 

注意:移动窗格、最小化、最大化和恢复仅在关闭“固定窗格布局”时才有效(上图 4)。

3. 预览显示选项
3.1 预览显示

Simcenter Testlab Neo 具有自动预览显示功能。

此显示会自动预览数据区域(数据透视树、列表视图等)中选择的任何内容。数据透视表与预览显示相结合,是一种非常强大和快速的数据查看方式。

单击数据块,将创建包含所选数据的相应显示类型。

可以在显示器中显示单个功能或多个功能(相同或不同类型的)。单击一个或多个块以填充预览显示。

用户添加的图片 
图 8:单击一个或多个数据块以填充预览显示。
 

注意:可以通过按住 Control 或 Shift 键在数据透视表中进行多选。

3.2 多迹

如果显示多个时间迹线,则使用多迹线显示。

按住 Control 或 Shift 键进行多选。

图9.gif 
图 9:使用 Control 或 Shift 键对多选数据进行多选。按“Shift+O”覆盖或分离迹线。
 

 要叠加时间轨迹,请按键盘上的“Shift+O”。要将它们分开,请再次按“Shift+O”。

3.3 显示记忆

一旦对预览显示进行了更改,Testlab Neo 将记住这些更改并将其应用于将来的预览显示。

例如,用户可能总是希望以 dB 振幅格式显示基于压力的阶次。在预览显示中显示基于压力

的顺序后,将单位更改为 dB。软件将记住此更改。下次打开具有压力单位的阶次时,振幅格

式将以 dB 为单位。
 

用户添加的图片 
图 10:显示记忆可确保用户使用所需的格式首选项查看数据。


但是,用户可能希望将默认值还原到显示。

3.4 重置显示

更改限制或显示格式后,可以重置显示。

在显示上放大或缩小后,有时需要重置显示限制。

这可以通过按“主页”工具功能区“显示”部分中的“重置限制”按钮来实现。
 

用户添加的图片
图 11:通过单击“重置限制”按钮,立即将所有轴限制设置为“优化”。


这会将所有轴限制恢复为“优化”。

也可以恢复格式设置(如字体大小、曲线颜色等)。

为此,请转到绘图菜单下方并选择“重置设置”以返回默认显示设置。
 

用户添加的图片
图 12:使用打印菜单下的“重置设置”恢复所有格式设置。


所有打印设置将恢复为默认值。

4. 用户定义的显示

也可以创建用户定义的显示。要访问显示列表,请按显示选项卡末尾的加号以查看显示选项。
 

用户添加的图片
图 13:单击加号以查看显示布局选项。


用户将看到显示选项的标准列表以及“其他”显示。“其他”显示包括自定义显示布局和多画面显示。

要将数据添加到用户定义的显示,请单击数据选择中的数据块并将其拖动到显示中。
 

用户添加的图片 
图 14:将数据从“数据选择”窗格拖放到显示中。


也可以创建自定义显示。

5. 自定义显示/编辑显示

可以创建自定义显示。

可以从预览显示和用户定义的显示创建自定义显示。 自定义显示选项包括:

  • 显示多张图片
  • 具有混合绘图类型的显示
  • 使用自定义格式(如曲线样式、字体大小等)显示

要创建自定义显示,请打开显示菜单并选择“编辑”。这可以在预览显示或用户定义的显示上完成。
 

用户添加的图片
图 15:单击“编辑”以打开显示编辑器。


这将允许编辑显示。 从这里可以添加或删除图片,移动图片以及更改图片的大小和布局。
 

用户添加的图片
图 16:按钮功能区将允许向显示添加新图片或更改显示的方向。


要添加新图片,请单击图片图标并将其拖动到显示屏中。重复以添加任意数量的图片。

还可以更改显示的方向(翻转行和列)并调整显示大小。
 

用户添加的图片 
图 17:在保存新显示之前添加新图片、更改方向和调整大小。


自定义显示的示例如下图 18 所示。
 

用户添加的图片
图 18:在 Simcenter Testlab Neo 中创建的自定义布局示例。


这些自定义显示可以通过进入打印菜单并选择“另存为布局”来保存。
 

用户添加的图片
图 19:按“另存为布局”保存自定义显示。


自定义显示可以在显示菜单的“其他”部分访问。
 

用户添加的图片
图 20:自定义显示将位于显示菜单的“其他”选项卡中。
 

注意:也可以拖动显示中的现有图片。如果用户想要编辑自动生成的预览显示或对现有布局进行调整,这可能会有所帮助。
 

用户添加的图片 
图 21:使用显示编辑器工具调整现有显示器。


自定义显示格式可以在用户之间共享。

享受 Simcenter Testlab Neo 中灵活的交互式显示!
 

知识库文章 ID# KB000131362_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Neo