Insights Hub 在Insights Hub 私有云(LPC) 中,如何将一个开发完成的App, 分配给其他租户中的用户使用?

2024-06-24T06:57:37.000-0400
Developer Tools

摘要

我们在使用Insights Hub私有云(LPC)的过程中,可能会遇到这样情况,将在开发环境中开发完成的App,分配给其他租户中的用户使用,我们应该如何分配呢?


详细信息

当前Insights Hub有基础(Basic),标准(Standard),高级(Premium)三个版本,不同版本所包含服务和App有所不同。所以在使用Insights Hub私有云(LPC)的过程中,可能会遇到这样的情况,已购买的Insights Hub提供的服务和App,可能满足不了自己的业务需求。需要根据自己的业务需求开发自己的App,那么在开发环境中开发完成的App,想要分配给其他租户中的用户使用。比如我们购买了标准版本的Insights Hub,开通了三个租户(tenant),分别是dev,prod,test;我们在dev中开发完成的App,它是如何分配给prod 或者test 租户中的用户使用?操作步骤如下:

  • 在Developer Cockpit中,先注册App,然后点击准备发布。

         

  • 在弹出窗口中填写描述,输入healthcheck,再点击提交。

         

  • 点击批准上传,在弹出对话框中,输入备用电子邮件,检查信息之后勾选确认,点击批准。

       

  • 在弹出对话框中点击好之后,上传完成,如图所示:

         

  • 与此同时会收到后台发出邮件,其内容如下:

           

  • 在Developer Cockpit中,点击相应的App,我们可以看到App可以分配给运营的租户(tenant),输入运租户的名称和邮件信息,点击添加分配。如图所示:

         

  • 在运营租户中,点击Operator Cockpit,在收件箱点击“接受”

  • 点击接受之后,会再次收到一个提示邮件,确认了分配用户的应用信息,如图所示:

           

  • 再次回到开发租户的DeveloperCockpit中,点击app的授权按钮,如图所示:

  • 再次回运营租户的Operator Cockpit中,点击应用,在列表中可以看到已分配的App信息

   

  • 在应用列表点击应用,然后应用显示信息中点击注册,输入App的显示名称,摘要,缓存控制信息 (可根据实际情况修改缓存控制信息,也可以使用默认配置)

           

  • 点击注册,等待app注册完成之后,点击开通服务,在开通服务中可以将app分配给其他租户中用户使用。

  • 点击开通服务,点击添加客户,在弹出对话框中输入租户名称(tenant)和用户的email,在对话框中点击添加,即App分配完成。

  • 在开通服务中可以看到App的分配信息,如图所示:

  • 被分配的用户会收到一个App分配邮件信息,用户可以选择拒绝分配或者接受分配

  • 如果用户选择接受App的分配,在邮件中点击接受,会弹出一个登陆提示,输入登陆租户的用户名和密码,将会看到App成功分配的提示信息,与此同时也会收到相应的邮件提示。如图所示:

  • 点击邮件中的Log in,登陆到被分配的租户中(suppiot2),点击Settings,点击用户,编辑分配角色,搜索App的名称,我可以看到App已经分配成功

  • 勾选App,将App分配到用户,可以看到来自运营租户(oprvpc01)的App

知识库文章 ID# KB000131340_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Developer Cockpit Operator Cockpit