Simcenter Testing Solutions 如何调整Tecware的自动报告中雨流计数的bin数、图形的显示格式

2024-04-03T14:53:04.000-0400
Simcenter Tecware

摘要

本文介绍了Tecware的自动报告功能、如何调整报告中雨流计数的bin数以及图形显示


详细信息

一、创建报告模板

1. 点击自动报告的模板快捷图标

2. 设置自动报告模板并保存

 

二、通过INI-Editor修改雨流分析的bin数目

1. 打开INI-Eidtor

 

2. 修改雨流分析为需要的bin数

三、确定private 路径和central路径

1. 打开INI-Editor

2. 通过如下方法,显示private 路径和central路径

 

四、修改流程图(Processbuilder)文件

1. 将central Path 的processbuilder文件夹中的如下三个文件,拷贝到 private path的processbuilder文件夹。

 

 

2. 单击如下图标,打开processBuilder

3. 弹出如下对话框,提示central path中的相关文件失效,使用的为private path中的文件。

4. 打开layoutBuilderReporting流程文件

5. 通过以下方式,打开layoutBuilderEngineDisplay模块

6. 通过一下方式,修改雨流图的显示方式为Range-Mean图。

7. 修改rangepair的显示方式,并保存关闭

五、计算并得到最终的结果

1. 按照如下设置,进行计算

2. 得到最终的显示结果

 

 

知识库文章 ID# KB000131115_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Tecware