利用Simcenter Prescan的Vissim交通流仿真插件的接口,介绍Prescan与Vissim无缝地进行大规模复杂交通流联合仿真的方法。
Attachments: | WorldViewer_2.mp4 (5 MB) |
Simcenter Prescan提供Vissim交通流仿真插件的接口,实现Prescan与Vissim无缝地进行大规模复杂交通流的联合仿真。
Simcenter Prescan自带的Vissim插件,可以帮助用户方便地建立起Prescan与PTV Vissim之间的数据传输,比如Prescan控制主车与Vissim交通流的相互映射,从而实现主车在复杂交通流环境下的AD/ADAS算法和自动驾驶系统的测试和验证。
注:Prescan提供的Vissim插件需要调用PTV Vissim软件,因此,用户需要额外安装PTV Vissim交通流仿真软件以及所需要的软件许可证。
创建Prescan和Vissim联合仿真的典型工程模型,须执行以下步骤:
路网可以是OpenDRIVE高精度地图,或者Prescan自带的道路元素;