Insights Hub 如何将支持IEC 61850协议传输的数据上传到Insights Hub中?

2024-03-22T07:58:15.000-0400
Connectivity

摘要

如何将支持IEC 61850协议传输的数据上传到Insights Hub中?


详细信息

我们在使用Insights Hub过程,如果需要将IEC 61850协议的数据上传到Insights Hub中,目前我们可以通过MindConnect software Agent(MCSA) 软件和 MindConnect IoT 2050硬件盒子来实现.这个视频主要是内容是通过MCSA软件支持的IEC 61850协议,将模拟数据上传到Insights Hub中, 视频的主要内容有:

  • Test Suite Pro 数据模拟器使用
  • 通过WinCC OA 连接数据模拟器的验证,主要是验证网络是否正常,如果网络是正常的情况,可以直接在Insights Hub中配置协议
  • Insights Hub中 IEC61850协议的配置
  • Test Suite Pro中模拟数据源的配置

本次实验操作步骤如下图所示:

 

IEC 61850协议的应用请观看视频:

知识库文章 ID# KB000130631_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect Software Agent