Linux版本的MCSA,它是安装Docker环境中,一个docker中我们是可以创建多个MCSA 的agent,在安装过程中有什么要求?如果是安装在虚拟机中,虚拟机和宿主机之间的网络要求是什么以及Web interface 和Production interface 该怎么配置?通过这个FAQ可以解决这些问题。
1.Docker MCSA 仅支持Linux版本,安装方式有如下。
它们之间的主要区别是在windows系统中安装,我们需要安装一个虚拟机,然后在虚拟机中安装Linux系统,让后在linux系统中安装MCSA。
2.安装环境的搭建,在windows系统安装VirtualBox->安装linux->安装依赖软件。
安装的先决条件,需要准备一个设置虚拟机中安装系统或linux系统主机中的静态IP地址。如果只有一个网卡,这个机器所处的网络同时需要能够访问设备和Insights Hub平台。如果是两个网卡,那么两个网卡必须同时工作,一个网卡网路连接设备,一个网卡网路连接Isights Hub平台。
3.安装MCSA
4.在Asset Manager App的代理配置页面中配置Web interface IP和 Production interface IP。