如何从 Business Intelligence (BI) 中删除已存在的用户?
BI 是一个基于 License 来授权用户访问的应用。对于 Insights Hub 中的用户,需要在 Settings 应用中分配相应的 BI 角色,用户才能正常访问 BI。
下图中,用户被分配了 BI 相关的角色。
当用户拥有 BI 的角色后,便可以从 Launchpad 中登录 BI。在登录了 BI 后,BI 会自动为用户在内部创建一个帐号(即会消耗一个 License)。
一个 Tenant 中可访问 BI 的 License 是有限的,如果超量的话,被新分配了 BI 角色的用户是无法登录到 BI 的,会提示超过 License 限制的提示(如下图所示)。
同时,BI License 被占用的顺序是根据“用户登录 BI 的先后顺序决定的”。例如,在 Settings 中为 A, B, C 三个用户都分配了 BI 的角色,但当前 Tenant 所拥有的 BI License 只有两个。如果这三个用户登录 BI 的顺序为:A -> B -> C。那么当 B 登录过后,C 用户便无法再登录 BI,因为 Tenant 中所拥有的 License 已按照用户登录先后顺序被 A 和 B 占用。
要让额外的用户登录 BI,目前有两种解决方式。
参考官网中,BI 对于 License 一项的介绍:
如果 BI 中的用户超过 4 周没有登录,那么该用户所占的 License 会自动被回收。也既是说:如果要从 BI 中移除一个用户,那么至少要等 4 周的时间才能生效。
要从 BI 中移除用户 —— Insights Hub 中的管理员可以: