Insights Hub 在Insights Hub的私有云(LPC)架构中,当我们在使用OEE Hub过程中,我们应该注意什么?

2024-02-28T11:06:01.000-0500
Applications

摘要

在Insights Hub的私有云(LPC)架构中,当我们在使用OEE Hub过程中,我们应当对OEE Hub功能和使用的限制做一些了解和知晓,这有助于我们更好的使用OEE Hub.


详细信息

在Insights Hub的私有云(LPC)架构中,当我们在使用OEE Hub过程中,我们应当对OEE Hub功能和限制有一些了解,当遇到问题时,便于我们排查问题,它是一个bug还是一个功能限制
1.功能限制请参考连接中system limits的内容https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/insights-hub-oee/system-behavior.html. 如图所示:
system limts.png
2.常见的功能问题

  •  必选参数配置,在OEE Hub中,必选status, product code, order Id, good parts, bad parts, total parts这些参数都需要配置,只有所有必选参数配置之后,OEE Hub才会开始获取数据进行计算,即使这些参数有的无效或者为空,或者只需要其中几个有效参数,都需要将所有的参数配置。如,有时候我们可能只status值有效,只需要展示可用性页面(Availability page),如果只配置了status值,可用性页面将无法展示,OEE Hub会获取数据进行计算。必选参数配置如下所示:

             

  •  概览页面(Overview page)这个页面显示的是所有OEE计算相关的KPI结果,这个页面的显示的计算结果和可有用性(Availability),生产性能(Performance)和质量(Quality)计算相关,缺少其中一个计算结果概览页面都将无法显示。
  • 可用性(Availability)计算页面:需要检查是否配置status值和类型是否正确,status数据类型只支持BOOLEAN, INT, LONG, STRING。在status配置正确的情况下,我们检查status值状态和status mapping对应原因树中配置的运值是否匹配,让后检查日历配置中运行生产的时间是否覆盖了,status运行状态时间以及status变量值的质量码(Quality Code)是否在有效的配置访问内。
  • 生产性能(Performance)计算页面,这个计算参数我们需要从product配置中获取,其中生产射击时速(Design Speed), 生产单位(Unit),生产时间间隔(Time interval)可以从产线维护人员获取。产品编码(Product Code)这个参数比较关键,如果配置错误,生产性能(Performance)页面将无法显示计算结果,这个参数配置需要和Product Code变量的值一致。order Id的配置也需要和order Id变量的值一致和order Id变量值的质量码(Quality Code)是否在有效的配置访问内。
  • 质量(Quality)计算页面,这给页面显示和good parts, bad parts, total parts参数有关,如果页面无法显示请检查这个三个参数选择的asset,aspect,变量是否正确以及这些值的质量码(Quality Code)是否在有效的配置访问内。
  • OEE Hub数据获取, 在Insight hub中OEE Hub有自己的独立数据库,一旦asset配置完成OEE 计算,OEE 将每5分钟定时从Insight Hub的IoT数据库(time series database)获取数据到OEE 自己的数据库。如果已经配置完成OEE 计算的asset,在工作过程中如果其中配置每个变量发送切换,这可能导致原来变量数据和新配置映射的数据可能不不一致,这将会导致计算结果不正确。正确做法是删除OEE 配置asset,重新配置OEE asset,新配置或者重新配置OEE asset将获取最近两周历史数据进行计算。
  • OEE 历史数据的计算,因为OEE 有自己的独立数据库,手动上传到以配置OEE Insights Hub asset中的历史数据是无法被OEE 使用计算。其次,已经配置OEE 计算的asset,如果中途发生删除重新配置,只支持查看最近两周的历史数据的计算结果。
 

知识库文章 ID# KB000130001_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other