Xpedition Enterprise Xpedition DFM的使用

2024-02-26T02:18:09.000-0500
Manufacturing Prep

摘要

Xpedition DFM的操作步骤 如何使用 Xpedition DFM


详细信息

首先,使用Xpedition DFM需要一个Valor NPI许可证,您可以在Xpedition Layout中运行DFM分析。然后,您可以根据报告的隐患来纠正错误,并重新运行分析以产生更好的结果。
image.png
  • 先决条件
  1. 预先安装Xpedition VX.2.6 或以上的版本 和 Valor NPI v11.0或以上的版本。
  2. 分类集合需要预先在Valor NPI里面配置。
  3. 系统环境变量"VALOR_ENV_FILE"确定了定义Valor NPI环境设置的文件的位置。

 
  • 定义DFM分析的ODB++输出
Xpedition DFM使用ODB++设置文件npidfm.ocf生成ODB++输出,如果npidfm.ocf文件不存在,则使用Xpedition Full Export默认设置(不推荐)。您可以根据分析需求配置npidfm.ocf文件。


 
  • 运行DFM分析步骤
在设计过程的每个阶段,您可以生成ODB++输出,并通过运行定制的DFM检查(分类集合)在所需的IPC密度级别上进行分析。您可以通过将VPL数据合并到ODB++产品模型中来增强元器件布局分析。如果您的组织已在PCBflow注册,您可以运行经管理员批准的用于本地使用的制造商分类集合。

1. Xpedition Layout, 选择"Analysis" > "Xpedition DFM",打开Xpedition DFM界面。
2. DFM分析控制面板中,点击" Load Xpedition DFM"来加载分类集数据。
3. Classification Sets下拉列表选择一个分类集(即DFM规则集)。
4. Stages选项里面选择一个或多个阶段(每个阶段包含一组规则的子集)。
5. 从下拉列表中选择IPC密度级别(如果您将分类集或阶段定义为非组装,则在分析操作中将忽略此设置)。
6. 选择”Process direction filter”  (如果组装流程不可知,请选择全部)
7.  Assembly merge mode下拉列表选择一种方法来获取VPL数据 (如果您将分类集或阶段定义为非组装,则选择 “Without merge”)。
8. 点击 Perform Analysis 运行DFM分析。
A screenshot of a computer  Description automatically generated
 
  • 在Hazard Explorer中查看并处理DFM隐患
  1. 选择" Analysis > Hazard Explorer "菜单项以打开Hazard Explorer
"Xpedition DFM"选项卡显示了报告的DFM隐患的类别。
  1. 选择您想要查看的类别。
隐患列表将显示所选隐患类别中的所有违规情况。


如果您在检查隐患时纠正了设计中的错误,完整性指示灯会变成红色,表示显示的隐患已不再有效。要更新隐患,请重新运行分类集。

了解更多操作细节,请观看网络研讨会 KBA MG621154: Navigating Xpedition DFM (Webinar)


如需试用Xpedition DFM, 请点击 Xpedition DFM with Valor NPI trial | Siemens Digital Industries Software
 

知识库文章 ID# KB000129824_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Xpedition DFM