Xpedition Enterprise
Xpedition DFM的使用
2024-02-26T02:18:09.000-0500
PCB Manufacturing
摘要
Xpedition DFM的操作步骤 如何使用 Xpedition DFM
详细信息
首先,使用
Xpedition DFM
需要一个
Valor NPI
许可证,您可以在
Xpedition Layout
中运行
DFM
分析。然后,您可以根据报告的隐患来纠正错误,并重新运行分析以产生更好的结果。
先决条件
预先安装Xpedition VX.2.6 或以上的版本 和 Valor NPI v11.0或以上的版本。
分类集合需要预先在Valor NPI里面配置。
系统环境变量
"VALOR_ENV_FILE"
确定了定义
Valor NPI
环境设置的文件的位置。
定义DFM分析的ODB++输出
Xpedition DFM
使用
ODB++
设置文件
npidfm.ocf
生成
ODB++
输出,如果
npidfm.ocf
文件不存在,则使用
Xpedition Full Export
默认设置(不推荐)。您可以根据分析需求配置
npidfm.ocf
文件。
运行DFM分析步骤
在设计过程的每个阶段,您可以生成
ODB++
输出,并通过运行定制的
DFM
检查(分类集合)在所需的
IPC
密度级别上进行分析。您可以通过将
VPL
数据合并到
ODB++
产品模型中来增强元器件布局分析。如果您的组织已在
PCBflow
注册,您可以运行经管理员批准的用于本地使用的制造商分类集合。
1.
在
Xpedition Layout,
选择
"Analysis" > "Xpedition DFM"
,打开
Xpedition DFM
界面。
2.
在
DFM
分析控制面板中,点击
" Load Xpedition DFM"
来加载分类集数据。
3.
在
Classification Sets
下拉列表选择一个分类集(即
DFM
规则集)。
4.
在
Stages
选项里面选择一个或多个阶段(每个阶段包含一组规则的子集)。
5.
从下拉列表中选择
IPC
密度级别(如果您将分类集或阶段定义为非组装,则在分析操作中将忽略此设置)。
6.
选择
”Process direction filter” (
如果组装流程不可知,请选择全部
)
。
7.
在
Assembly merge mode
下拉列表选择一种方法来获取
VPL
数据
(如果您将分类集或阶段定义为非组装,则选择
“Without merge”
)。
8.
点击
Perform Analysis
运行
DFM
分析。
在Hazard Explorer中查看并处理DFM隐患
选择
"
Analysis > Hazard Explorer
"
菜单项以打开
Hazard Explorer
。
"Xpedition DFM"
选项卡显示了报告的
DFM
隐患的类别。
选择您想要查看的类别。
隐患列表将显示所选隐患类别中的所有违规情况。
如果您在检查隐患时纠正了设计中的错误,完整性指示灯会变成红色,表示显示的隐患已不再有效。要更新隐患,请重新运行分类集。
了解更多操作细节,请观看网络研讨会
KBA MG621154: Navigating Xpedition DFM (Webinar)
如需试用Xpedition DFM, 请点击
Xpedition DFM with Valor NPI trial | Siemens Digital Industries Software
知识库文章 ID# KB000129824_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Xpedition DFM