Insights Hub Dashboard Designer (DD) – Transform Data 功能

2024-05-08T06:58:40.000-0400
Applications

摘要

当需要给数据变量进行“重命名”、“格式化”、“套用函数”之类的操作时,我们在 Dashboard Designer (DD) V10 版本中可以借助 Transform Data 来完成此类操作。


详细信息

在编辑面板(Panel)界面中,在 Query 标签旁边找到 "Transform data":

选中过后,添加一个 "Add transformation":

然后,在右侧展开的面板中根据自己的需要选择对应的功能对数据进行加工:

例如,下面添加了一个 "Add field from calculation" 的转换功能:

通过该 Transformation 功能,我们对当前图标的数据应用了 floor 函数以给数据取整;同时我们也给取整过后的数据新的名字 a1,然后用新的变量替换之前图标里的所有数据:

知识库文章 ID# KB000129541_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Dashboard Designer Insights Hub