Insights Hub MindConnect MQTT – 架构、LPC 常见问题及建议

2024-07-03T06:20:47.000-0400
Applications Connectivity

摘要

MindConnect MQTT – 架构、LPC 常见问题及建议


详细信息

一、MC MQTT 架构

在 MC MQTT 架构中,客户端设备(Device,或者叫 Client)会直接与 MQTT Broker 进行通讯。设备发送给 Broker 的数据经过 Broker 中转直接被发送到消息队列中(不会像北端一样——发送到平台的数据通过 HTTP 请求会首先经过 Gateway)。
下图 MC MQTT 架构概览图中,只有被标记为红色(1、6、7、8、9)的这几个步骤的操作请求会经过 Gateway;其它所有步骤所涉及的请求都不会经过 Gateway。

 

image.png


二、常见问题

1. 客户端无法连接到 MQTT Broker

使用者会遇到通过客户端连接 MQTT Broker 没有响应的情况。这里以使用 "MQTTX" 客户端工具为例。

1.1 MQTT 客户端版本选择错误

目前 LPC 支持的 MQTT 版本为:3.1.x

image.png

1.2 连接 MQTT Broker 时使用的密码不正确

参考 MQTT 使用介绍文档中 "三、为客户端(Client)生成 JWT" 这一章节。其中如下点需要遵循:

image.png

否则生成的 JWT (连接 Broker 的密码) 将是无效的。

三、建议

1. 客户端连接 MQTT Broker 步骤

第一次尝试连接 MQTT Broker 的用户,可以先浏览一次如何连接 MC MQTT Broker 介绍文档。文档中有对如何“连接 Broker”、“上传数据”等步骤的详细介绍。

同时也可以参考官网中对 MC MQTT 的介绍,里面有更多功能性的说明。

2. 密钥、证书生成

正常情况下用户都是通过 OpenSSL 在本地生成相关文件的。如果要将这些步骤做成自动化,集成到自动化工具里面,可以尝试使用脚本语言,例如:使用 Python 的 sys 库直接调取系统 cmd 命令来操作 OpenSSL 工具(如下图所示),这样可以省去使用代码来生成相关文件的相关开发工作(使用代码来生成密钥、证书之类的步骤比较繁琐)。

知识库文章 ID# KB000129088_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub