Insights Hub Developer Cockpit – 前端应用端点(Endpoint)配置注意事项

2024-01-09T05:27:33.000-0500
Developer Tools Applications

摘要

Developer Cockpit – 前端应用端点(Endpoint)配置注意事项


详细信息

建议:

一、不能使用的端点名

在配置“组件”中的“端点”这一项时,不能以 /api 作为起始开头。下例所示会造成应用无法正常工作:

  • /api/myapp
  • /api/user/info

默认的应用端点为 /。在填写好了应用的 URL 后系统会自动分配。

image.png

下图中,在输入了 /api 过后无法成功添加该端点(系统会在前端界面自动校验)。

image.png

二、如何选择端点

端点的定义,决定了客户端访问应用的请求应该如何被 Gateway 路由到真实的应用中。针对普通 UI 应用(“标准”类型),推荐将默认的 / 修改为 /**

image.png
这样所有的请求都会被 Gateway 路由到真实的应用中。如果仅是一个 /,同时应用会加载 CSS、JS 资源的话,会导致请求这些资源文件的请求无法被 Gateway 正确路由。

知识库文章 ID# KB000129053_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Developer Cockpit