Insights Hub
资源使用超限后续处理步骤
2024-01-08T07:13:00.000-0500
Applications
摘要
资源使用超限后续处理步骤
详细信息
一、问题描述
在使用 Insights Hub 的服务时,使用者有时会遇到当前使用资源超出默认限制的提示,导致后续无法进行正常的工作。
二、处理步骤
当遇到此类问题时,首先要明确被提示超限的资源,是否在最初购买产品时就包含默认配额限制?例如:Asset Attribute。默认在一个 tenant 中是初始 5000 个,如果需要额外的配额,需要使用者额外进行购买。
所以针对下面两种情况:
超限的资源
有
默认的配额限制:
客户需要按照正常的商务流程进行购买额外的资源;
如果紧急情况需要在短时间内获取额外的资源,请通过
工单系统
联系技术支持团队。
超限的资源
无
默认的配额限制:
为了防止使用者可能存在的错误使用资源,针对部分服务的资源平台一侧设置了超量的限制(例如 Agent 个数限制)。如果客户遇到此类限制提示,请通过
工单系统
联系技术支持团队。
知识库文章 ID# KB000129039_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Insights Hub