Simcenter 3D Specialist Durability(以下简称SC 3D SPD)是Simcenter 平台中专业的疲劳耐久仿真模块,可以为用户提供专家级的疲劳耐久仿真解决方案,涵盖常规钣金疲劳问题、焊缝、焊点疲劳仿真等应用场景。为了提高求解效率SC 3D SPD具有多核并行求解功能,可以将一个求解任务划分为多个小任务,以CPU多进程方式进行并行求解,显著提升求解效率。 在针对大型模型、大量工况组合、通道非常多的应用场景时,如白车身疲劳仿真问题,是非常必要且有效的计算手段。 在Simcenter 3D 2206版本以前,当用户只定义多核参数(Computation Setup),而没有明确定义任务划分参数(Computation Decomposition)时,会出现软件顺利完成模型求解但无结果文件输出的问题。同时,到本文撰写时的最新Simcenter 2312版本为止,用户对Computation Decomposition参数的设置是多核并行计算效率的决定因素,若设置不当会造成效率的显著下降,本文从两个方面对SC 3D SPD求解器的运行机制进行了描述,为用户合理设定Computation Decomposition参数提供指导,并给出了一些推荐设置方法。 1. SC 3D SPD多核并行的计算过程工作机制 2. SC 3D SPD多核并行的任务划分工作机制