Simcenter SCADAS RS硬件可以与Simcenter SCADAS RS Recorder App和Simcenter Testlab Neo软件协同工作,而一些小技巧则有助于充分发挥软硬件的潜力。本文将分享以下内容:
- 在采集之前调零
- 自定义显示
- 数字IO
- 创建模板
- SCADAS RS配置生成器
1.在采集之前调零在进行应变测试时,通常会在开始测试之前对应变通道进行调零操作。
可以设置SCADAS RS在采集开始时自动进行通道调零。步骤如下,从Simcenter SCADAS RS Recorder App的主菜单中点击“Recording Setup”,如图1所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVU)
图1
在“Recording Setup”部分,打开“Auto zeroing”,如图2所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVt)
图2
测试包含非应变数据通道时,并不是所有通道都需要调零。Simcenter SCADAS RS Recorder App支持设置需要调零的通道,可以排除无需自动调零的某些通道。这需要在Simcenter SCADAS RS Recorder App的“Offset Calibration”中完成,如图3所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEV0)
图3
在“Zeroing”列,可以根据测试通道是否需要调零,切换通道调零许可的开关。
2.自定义显示Simcenter Testlab Recorder App具有默认的条形图和统计图显示,在采集过程中默认显示处于活动状态。,默认显示可以在Recorder App的“Monitor”部分中显示所有通道的预定义显示。
此外,Simcenter Testlab Recorder App也可以创建自定义显示。这是在“Monitor”的最后一个选项卡中完成的,如图4所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVa)
图4
在自定义显示区域中,提供表盘显示、XY显示和数字显示。
3.数字IO在SCADAS RS的主控单元(REC单元)上有数字输入和输出端口,如图5所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVa)
图5
数字输出可以用于在通道超过某一量级、在采集结束时等情况下发送电压信号。
在“Recording Setup”中,有一个名为“Digital IO”的选项卡,可以在其中定义四个不同数字输入输出端口引脚上的输出,如图6所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVy)
图6
数字IO设置可以评估许多不同的条件,如图7所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVK)
图7
数字IO功能也可实现在振动过高时触发测试台架自动关闭功能。
4.模板模板是包含运行测试所需的所有信息的设置文件。这包括通道信息、触发设置和采集设置。
在参数设置完成后,可以将所有设置存储在模板中。在Simcenter Testlab Recorder App的主菜单中管理模板的“Topology”和“Templates”图标,如图8所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVP)
图8
要创建当前活动测量设置的模板,请单击“Topology”图标。
在拓扑(Topology)区域,单击屏幕左侧的“Save As”,如图9所示。
![User-added image](media/0EMKZ000000L6eu)
图9
单击“Save As”后,填写模板名称并点击“Save”按钮。点击回退箭头(左上方)返回主菜单。
要激活保存的模板,请从主菜单点击“Templates”图标。屏幕上会显示所有可用模板的列表,如图10所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEWD)
图10
在模板底部,点击“Load Template”图标可以打开相应模板。
5.SCADAS RS配置生成器您或许曾面对过这样的场景:希望为SCADAS RS设定测试模板,却手头缺少RS硬件。或者想要为Simcenter Testlab Neo创建一个前端配置文件(*.nfec),以在未连接到RS硬件的情况下设置参数采集。
不用担心,有了SCADAS RS配置生成器,这些需求都能迎刃而解。具体步骤如下:
在Windows搜索区域中输入“scadas rs”,启动“SCADAS RS Configuration Builder”,如下图11所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEVj)
图11
在SCADAS RS Configuration Builder中,可将采集模块从右侧库中拖至左侧测试链中,操作简便,如下图12所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEWI)
图12
选定调理模块后,点击顶部的“Save”按钮。SCADAS RS硬件配置将被储存在*.nfec文件中,保存文件并退出程序。
在启动Simcenter Testlab Neo采集软件时,若选择离线工作模式,则可以指定*.nfec离线配置文件,步骤如下图13所示。
![User-added image](media/0EM4O000004nEWS)
图13
这一过程简单而高效,使您能够在没有RS硬件的情况下轻松完成测试准备工作。欢迎尝试并体验这一便捷的配置方法。