Simcenter Testing Solutions 在任务综合中修改目标谱回放时长

2024-05-06T14:58:08.000-0400
Simcenter Tecware

摘要

在任务综合中修改目标谱回放时长


详细信息

问题:功率谱密度的有效值过高
进行任务综合(Mission Synthesis)分析时,根据用户相关联的实测载荷数据可以生成振动台上加载的目标谱-功率谱密度(PSD)曲线。但有时候,生成的功率谱密度(PSD)对应的有效值(RMS)太高,超过振动台回放能力。那么在任务综合(Mission Synthesis)中,如何重新计算功率谱密度(PSD),以满足振动台回放能力呢?

解决方案:延长回放时间
通过任务综合(Mission Synthesis),可以增加振动台回放时间,重新计算功率谱密度(PSD)曲线,以降低功率谱密度(PSD)对应的有效值(RMS),来满足振动台回放能力,Simcenter Testlab软件操作步骤如下。

第一步:选择当前振动台无法回放的功率谱密度(PSD)曲线,并在任务综合(Mission Synthesis)中加载它,如图1所示。
User-added image
图1
第二步:计算功率谱密度(PSD)曲线对应的疲劳损伤程度,获得对应的疲劳损伤谱(Fatigue Damage Spectrum),如图2所示。
User-added image
图2
第三步:如图3所示设置一个更长的振动台回放时间,而后由疲劳损伤谱(Fatigue Damage Spectrum)计算一个新的功率谱密度(PSD)曲线。这需要手动迭代,以找到合适的回放时长和满足振动台回放能力的功率谱密度(PSD)曲线。
User-added image
图3
至此,通过任务综合(Mission Synthesis)生成一个更低有效值(RMS)的功率谱密度(PSD)曲线,回放较长时间后产生与原功率谱密度(PSD)相同的“损伤”(振动),从而满足振动台回放能力的要求。

总结
综上,任务综合(Mission Synthesis)可以根据用户相关联的载荷数据生成各种形式的振动目标谱,如功率谱密度(PSD)、线性正弦扫频(Linear swept sine)和对数正弦扫频(Logarithmic swept sine),还可以调整和优化目标谱,以满足振动台特定的要求。

知识库文章 ID# KB000128433_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Tecware