Insights Hub OEE Hub – 通过 API 获取 OEE 信息

2023-11-20T07:24:59.000-0500
Applications

摘要

通过 OEE Hub API 获取 OEE 相关信息


详细信息

一、介绍

OEE Hub 提供了一系列 API 让使用者可以在 OEE Hub 应用之外获取所需要的数据。
例如:
  • 获取 Asset 信息;
  • 获取停运时间(Downtime)Reasons;
  • 获取预估 KPIs。
image.png

目前 OEE Hub API 没有对外进行公开发行。如果需要使用请在 Support Center 创建工单联系客户支持团队。
 

二、限制

创建调用 OEE Hub API 使用的 App Credentials 权限与其它的方式有所不同。使用者需要确保在 Developer Cockpit 生成的 App Credentials 类型是 "Custom",如下图:

image.png

同时只选择必要用到的一些 Role。如下述图片所示:

image.png

image.png

image.png

image.png

知识库文章 ID# KB000123084_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub