Insights Hub
OEE Hub配置使用案例
2023-10-31T09:46:00.000-0400
Applications
摘要
当我们第一次使用OEE Hub时,我们可能需要尝试配置使用,那么我们的这个视频可以帮助到你,在视频中,我们展示了如何通过VFC创建测试数据,并在OEE Hub中配置。
详细信息
当我们第一次使用OEE Hub时,我们可能需要尝试配置使用,那么我们的这个视频可以帮助到你,在视频中,我们展示了如何通过VFC创建测试数据,并在OEE Hub中配置。通过这个视频我们可以学习OEE Hup的配置应用以及如何通过VFC创建OEE Hub需要的测试数据,应用示例图如下:
知识库文章 ID# KB000122945_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Applications - Other