Insights Hub OEE Hub配置使用案例

2023-10-31T09:46:00.000-0400
Applications

摘要

当我们第一次使用OEE Hub时,我们可能需要尝试配置使用,那么我们的这个视频可以帮助到你,在视频中,我们展示了如何通过VFC创建测试数据,并在OEE Hub中配置。


详细信息

当我们第一次使用OEE Hub时,我们可能需要尝试配置使用,那么我们的这个视频可以帮助到你,在视频中,我们展示了如何通过VFC创建测试数据,并在OEE Hub中配置。通过这个视频我们可以学习OEE Hup的配置应用以及如何通过VFC创建OEE Hub需要的测试数据,应用示例图如下:
image.png

知识库文章 ID# KB000122945_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Applications - Other