Insights Hub 在MindConnect Software Agent中,如果遇到Network failure: Web server host address “gateway.pvt-rancher1.cn1-int.mindsphere-in.cn could not be resolved” 问题,怎么解决?

2023-10-31T09:27:00.000-0400
Connectivity

摘要

在MindConnect Software Agent中,当我们创建了MindConnect Software Agent 类型的agent,在配置文件上传Onboarding过程中遇到Network failure: Web server host address “gateway.pvt-rancher1.cn1-int.mindsphere-in.cn could not be resolved” 的问题,我们应该怎么解决?


详细信息

在MindConnect Software Agent中,当我们创建了MindConnect Software Agent 类型的agent,在配置文件上传Onboarding过程中遇到Network failure: Web server host address “gateway.pvt-rancher1.cn1-int.mindsphere-in.cn could not be resolved” 的问题,如图所示:
image.png
首先造成这个问题的原因是安装MindConnect Software Agent软件的机器无法解析私有云域地址信息造成,解决这个问题,我们应该安装MindConnect Software Agent的机器的hosts文件中配置对应的IP 地址的域名解析信息,
在windows系统hosts所在文件目录为C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts,Linux系统是在/etc/hosts,修改格式是IP地址 域名信息,修改完成之后,我们需要在浏览器中输入私有云地址,验证是否能够正常登录,能够正常,证明修改成功,才能解决问题。
如图所示:
image.png
 

知识库文章 ID# KB000122944_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

MindConnect Software Agent