Simcenter 3D Solutions 在 Linux 环境中安装Simcenter 3D 软件

2023-11-07T22:00:38.000-0500
Samcef Desktop Samcef Wind Turbines Simcenter Nastran Simcenter Samcef Simcenter 3D Simcenter 3D Solutions Marketing TEA Pipe BOSS Quattro Simcenter Multimech Teamcenter Share CAESAM Simcenter FLOEFD SC

摘要

在 Linux 环境中安装Simcenter 3D 软件


详细信息

在 Linux 环境中安装Simcenter 3D 软件
 
Simcenter 3D 同时支持在 Windows 与 Linux 操作系统上安装与运行,在 Linux 操作系统上的软件安装包的名称是 Simcenter 3D Batch。Simcenter 3D Batch 支持的 Linux 系统包括 RedHat 与 SUSE,Simcenter 3D Batch 2306 支持的最低版本的 SUSE操作系统的版本是: SUSE Linux Enterprise Server / Desktop 15,最低版本的RedHat 操作系统的版本是: RedHat Linux Enterprise Server / Desktop 7.6
  1. 安装准备
  1. 安装介质
用户可以使用以下的链接下载Simcenter 3D Batch 安装文件,以2306版本为例,下载链接为:
https://support.sw.siemens.com/en-US/product/289054037/download/PL20230520576420443
点击该链接,可以进入到以下的下载页面。在该页面中显示了当前可以下载的Simcenter 3D Batch的版本号、Simcenter 3D 安装介质的类型以及Simcenter 3D Batch 安装文件。用户可以直接点击Simcenter3Dbatch_2306_Lnx64.tar.gz 超链接进行安装介质的下载,如下图中所示。下载完成后,用户可以使用本页面提供的sha512码验证下载的文件是否完整。
  1. 操作系统与网络
操作系统必须是带有可选Korn Shell的完整Linux版本。如果还没有安装Korn shell,可以基于当前所使用的Linux系统的版本在发行媒体上找到,也可以通过Yast、yum或使用rpm工具安装。
操作系统必须配置局域网(LAN)支持,并支持Berkeley“sockets”用于进程间的通信。
  1. 磁盘与交换空间
Simcenter 3D Batch安装需要 27~29 GB 的磁盘空间. Simcenter 3D Batch 安装程序会自动计算并显示所需要的确切的磁盘空间大小。
与操作系统类似,Simcenter 3D Batch 安装程序也需要交换空间。一般的,建议预留500+ MB的磁盘空间。
  1. Java Runtime Environment
Java Runtime Environment (JRE) 是需要在安装Simcenter 3D Batch 之前预先在操作系统中安装的软件。用户可自行在Java的网站:http://www.java.com 上下载并安装到目标操作系统中。
  1. TCP/IP 网络服务
无论是使用Floating Service 还是 Node - locked Service,Simcenter 3D Batch 需要使用 TCP/IP 网络协议与 license server进行通信。用户可以使用 ping 命令检查 TCP/IP 协议是否已经安装。命令行如下:
Ping <hostname>
<hostname> 是 License Server 的计算机名。如果网络连接成功,屏幕将在这个命令行运行后显示传输数据包所使用的时间。如果网络连接失效,将会显示错误信息。用户需要检查网络连接与TCP/IP协议是否已经正确安装。
  1. 安装过程
  1. 以常规账号或者根账号登陆系统;
  2. 可以使用完整路径执行安装,例如:
/tmp/downloaded_install/simcenter3d/simcenter_install ,或者使用相对路径安装,例如:./simcenter_install磁盘目录可以是NFS安装的目录,但安装脚本必须在目标系统上执行。
  1. 使用下面的命令执行安装操作:
/tmp/downloaded_install/simcenter3d/simcenter_install –v
安装命令执行后,将会显示以下的安装界面
image
上面图片显示的交互界面提供了Simcenter 3D Batch 安装的设置。如果需要更改其中某个安装参数,请输入数字。将出现一个新值的附加提示。下表简要介绍了每个项目。
安装类型simcenter_install有三个选项。第一个完全安装文件并配置系统。第二个仅加载文件,不配置系统。第三个仅配置(或重新配置)系统,不加载文件。此选项只能在以前安装的系统上使用。
源路径要安装的Simcenter 3D批处理文件的目录路径或源。
目标路径Simcenter 3D Batch要安装的位置路径
OK to Modify (常规账号不显示)此问题寻求修改某些本地系统文件的权限,例如/etc/etc目录中包含的配置文件或登录文件。这些修改对于在系统上运行Simcenter 3D Batch是必要的。
服务器名称或许可证文件名服务器名称是网络上为Simcenter 3D Batch提供许可证的主机名。此名称或名称列表可能包括也可能不包括此本地节点。许可证文件名是“ Standalone ” 类型的许可证文件,需要包含完整路径。
  1. 使用常规账号完成系统配置
当用户使用常规用户账户安装时,执行 Simcenter 3D Batch 所需的系统变量不会在/etc/profile.d中自动创建。
用户可以使用根账户完成计算机的配置,也可以为运行Simcenter 3D Batch而配置一个常规用户账户。
 使用根账户配置计算机:
用户需要使用根账户将在/tmp/Simcenter_tmp_{username}目录中创建的文件复制到/etc/profile.d目录中。
以root账户的身份登录系统,并将两个文件simcenter_file.sh和simcenter_login.sh从/tmp/simcenter_tmp_{username}目录复制到/etc/profile.d目录,其中{username}是用于安装simcenter 3D Batch的常规用户账户的名称。
这些脚本将在用户登录时获取,并设置变量UGII_BASE_DIR、SPLM_LICENSE_SERVER(使用安装期间输入的值)和LD_LIBRARY_PATH(将Simcenter 3D nxbin文件夹位置附加到LD_LIBRRAY_PATH)。
在完成两个文件的复制并使用想要运行Simcenter 3D Batch的账户注销/登录操作系统后,Simcenter 3D批次将准备好从ugmenu(在ugii目录中)运行。
为运行Simcenter 3D Batch设置常规用户账户:
使用常规用户账户,可以将在/tmp/simcenter_tmp_{username}目录中创建的simcenter_file.sh或simcenter_login.sh文件的内容连接到本地用户账户%HOME文件夹的相应登录脚本。
如果使用sh或ksh-shell登录,请将simcenter_file.sh连接到$HOME/.profile文件的末尾。对于bash-shell登录,请将simcenter_profile.sh文件连接到$HOME/.bash_profile文件的末尾。对于csh登录,请将simcenter_login.csh文件连接到$HOME/login.csh文件的末尾。
下次使用用户账户登录Linux机器时,将在登录时设置运行Simcenter 3D Batch所需的变量。
如果需要在再次登录之前访问这些变量,请为登录shell获取正确的/tmp/Simcenter_tmp_{username}文件,为当前shell设置变量。
 
 

知识库文章 ID# KB000122876_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Samcef Desktop