Simcenter STAR-CCM+ 飞机机翼除冰系统

2023-09-16T07:42:00.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Xcelerator Share Simcenter Cloud HPC Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

飞机机翼除冰系统需要模拟流体域与固体域,即共轭传热。若只模拟流体域无法反应此除冰系统性能。本研究使用壳单元的固体,对应固体域有相同结果,但计算成本降低


详细信息

<背景>
当飞机机翼结冰,覆盖在机翼冰层厚度改变原先的机翼几何形状,影响紧邻机翼边界层流动,改变飞机空气动力学性能,即升力与阻力。例如在飞机起飞阶段,对飞机安全造成显著的影响。为了解决结冰问题,飞机设计加入了除冰系统,将热空气喷向飞机机翼蒙皮,使用热传机里,将固体冰层融化。

<工作流程>
  1. 模型几何
(1) 飞机机翼除冰系统显示如下:
User-added image
(2) 除冰系统热空气入口有3, 显示如下:
User-added image
(3) 机翼蒙皮
User-added image
(4) 仿真预期结果,流场流线显示如下, 流线着色是温度标量,在3个热空气入口有最高温。
User-added image
  1. 边界条件
热空气温度460 K, 喷口速度90 m/s;
机翼固体蒙皮: 材料特性Al;
大气环境换热系数100 W/m^2-K, 参考温度 228 K。
 
  1. 研究方法
本研究使用三个方法分析,分别为:
案例 1:具有固体的机翼蒙皮;
案例 2:仅流体域具有环境条件的流体域壁面;
案例 3:带有壳单元的固体;
 
  1. 结果
(1) 流体区域的温度分布
仿真结果显示流体腔体(以中剖面为代表)与流体壁面边界温度分布,温度热点是在热空气入口。案例1与案例3有相同温度场分布。若忽略固体热传导效应(案例 2),蒙皮对应三个喷口有高温。
User-added image
 
(2) 流体区域的温度分布
本模拟结果与项次(1)相同都是流体域仿真结果,只是更换视角。案例1与案例3有相同温度场分布。案例 2,蒙皮壁面对应三个喷口有高温。
User-added image
 
(3) 固体区域的温度分布
案例1与案例3有相同固体区域温度场分布,可以看到壁面对应三个喷口有高温,因为有加入固体热传导效应,可以看到温度梯度变化。

User-added image
<结论>
1. 本案例说明飞机机翼除冰系统与案例演示。
(1) 仅考虑流体域,就表明壁面区域的温度过高。
(2) 壳单元的结果与具有实体区域的原始模型的结果相同。
2. 本案例sim file使用Simcenter STAR-CCM+ 2206,几何档案可适用于其他版本。
 

知识库文章 ID# KB000122217_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+