<工作流程> 单一管路,它是很容易实现,本案例研究分流管,模拟分流流场。分流管形状类欲似”T”形,具有主管与次管,都是圆管。主管半径0.05 m, 长 1.1 m; 次管半径0.045 m, 长 0.7 m。主管与次管90度相交,相交区距离主管路口0.4 m。本演示案例是使用3D-CAD 建模。 首先是几何在Operation 进行压印。压印成功如下,主管/次管接触面,如高亮区显示。 接下来进行主管定向网格设定:
执行网格生成,结果失败,错误信息如下: 在Output窗口显示信息如下: Failed to set up guide surface parameters properly for source meshing in part collection case; see output window for further details. Command: CreateGuidedPatchSourceMesh