Simcenter STAR-CCM+ 分流管路使用定向网格

2023-09-16T04:55:59.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Xcelerator Share Simcenter Cloud HPC Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

定向网格具有网格可控制性与高效性,节省网格划分时间。在2.5D零件几何有实用性。


详细信息

<背景>
观察自动网格划分工作流程,从面网格划分到体网格,有一道迭代工序,软件在进行网格分布的调适。根据网格参数,获得最少数量的体网格,提供后续CFD流场解析。2.5D零件几何相对简单,除了选用自动网格划分工具,还可以使用定向网格。使用拉升方式,少了网格迭代工序,因此效率提升。

<工作流程>
单一管路,它是很容易实现,本案例研究分流管,模拟分流流场。分流管形状类欲似”T”形,具有主管与次管,都是圆管。主管半径0.05 m, 1.1 m; 次管半径0.045 m, 0.7 m。主管与次管90度相交,相交区距离主管路口0.4 m。本演示案例是使用3D-CAD 建模。
User-added image
首先是几何在Operation 进行压印。压印成功如下,主管/次管接触面,如高亮区显示。
User-added image

User-added image
接下来进行主管定向网格设定:
User-added image
User-added image

执行网格生成,结果失败,错误信息如下:
User-added image
在Output窗口显示信息如下:
Failed to set up guide surface parameters properly for source meshing in part collection case; see output window for further details.
Command: CreateGuidedPatchSourceMesh

检视主管几何,除了入口面与出口面,第三个面即Guide surface,由于先前压印工序在Guide surface 产生拓印特征线,破坏原先拓扑结构。
User-added image

我们从上述演示知道定向网格的限制: 它的Guide surface 必需只有一个表面,同时在入口与出口之间,它的表面不能有特征线。本段演示案例可参考Bifurcation Pipe_Bug.sim。

接下遵守定向网格的划分要求,设定主管与次管的定向网格参数。
User-added image

执行网格生成,结果如下:
User-added image
在进行弱压印(Weak Contact),此压印不会破坏破坏原先拓扑结构。在计算域进行交接面耦合。主管/次管接触面,如高亮区显示。
User-added image
模拟分析结果如下,在分流交接区流场复杂,在次管有回流区,与高速区。主管区产生偏斜流,流动偏向次管。本段演示案例可参考Bifurcation Pipe_Completed.sim
User-added image
<结论> 本案例说明定向网格划分注意事项与案例演示。本案例sim file使用Simcenter STAR-CCM+ 2306,演示功能可适用于其他版本。

知识库文章 ID# KB000122216_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+