Insights Hub 在Asset Manager中,为什么asset页面显示的aspect状态和aspect页面中的状态不一致?

2023-08-29T08:51:00.000-0400
Applications

摘要

在Asset Manager中,当我们点击asset时,可以看到在asset页面中,aspect的状态是在线状态,而当我们在点击aspect,进入到aspect页面,看到aspect状态却是离线状态,这是为什么呢?


详细信息

在Asset Manager中,当我们配置好数据映射,在正常的数据传输过程中,点击asset时查看数据信息时,可以看到在asset页面中,aspect的状态是在线状态,当点击aspect,进入到aspect页面,看到aspect的状态却是离线状态。这是因为在asset页面中获取数据的接口和aspect页面中获取数据的接口不是同一个接口而导致的,在asset页面中,获取数据的接口是RAW data数据(IoT timeseries);在aspect页面中,获取数据的接口是聚合数据(IoT aggregate);所以aspect页面中,数据状态需要等待一段时间之后才会显示为在线状态。
image.png
1.asset 页面中aspect状态显示为在线
image.png

2.当我们点击aspect进入aspect页面时显示为离线状态,这是因为这里获取数据状态使用的是数据聚合方式,数据显示状态更新需要等待一段时间,数据聚合更新是最近2小时之前的聚合数据。
image.png

知识库文章 ID# KB000121052_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Asset Manager