Insights Hub MindConnect MQTT (MC MQTT) – 本地私有云使用

2024-11-25T07:01:40.000-0500
Applications Connectivity

摘要

本文主要介绍在 Insights Hub 本地私有云(LPC)环境中使用 MindConnect MQTT。根据文章里的操作步骤,用户可以通过 MindConnect MQTT 上传 Time Series 数据、Event 数据,以及文件到 Insights Hub。参考官网:https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/howto/howto-managing-ca-certificates.html 获取更多内容。


详细信息

overview

一、准备

  1. 一个 Insights Hub 租户(Tenant);
  2. MQTTX 客户端工具(本文使用 v1.9.6 版本);
  3. OpenSSL。本文使用第三方编译的 Windows 安装包
  4. Postman。

二、证书相关操作

2.1 生成 Tenant CA 证书并上传

2.1.1 生成证书

用户需要在 Insights Hub 注册自己生成的 CA 证书。

  1. 登录 Insights Hub,进入 Asset Manager
    image.png
  2. 左侧点击 MQTT Certificates
    image.png
  3. 签发 Tenant CA 证书(针对 LPC 环境,用户需要自行签发并上传 Tenant CA 证书)
    image.png

    在填写了 Tenant CA 证书名称后,按照下面步骤生成证书
    image.png

    复制命令并填写相应内容(下面是准备好的命令,基于 Windows)
    set TENANT=suppdev
    set COUNTRY_CODE=CN
    set CITY=Chengdu
    set ORGANIZATION=CTS
    set ORGANIZATIONAL_UNIT=CTS
    
    openssl genrsa -out %TENANT%.key 2048
    openssl req -x509 -new -nodes -key %TENANT%.key -sha256 -days 3650 -out %TENANT%.pem -subj "/C=%COUNTRY_CODE%/ST=%CITY%/O=%ORGANIZATION%/OU=%ORGANIZATIONAL_UNIT%/CN=%TENANT%"

    填写过后,将命令复制到命令行工具里并执行
    image.png

2.1.2 上传 Tenant CA 证书

  1. Tenant CA 证书生成过后,找到以 "tenant" 名字开头的证书,然后上传到 Insights Hub 中
    image.png

    image.png

2.2 生成 Verification 证书并上传

  1. 上传过后,可以看到下面的 "Registration Code" 生成;同时,点击“问号”图标生成 Verification 证书:
    image.png

    复制下面命令,填写对应参数:
    image.png

    (下面是准备好的命令,基于 Windows)
    set TENANT=suppdev
    set REGISTRATION_CODE=9041961a00224c0ea093077c3d6ac0f5
    
    openssl genrsa -out verificationCert.key 2048
    openssl req -new -key verificationCert.key -out verificationCert.csr -subj /CN=%REGISTRATION_CODE%
    openssl x509 -req -in verificationCert.csr -CA %TENANT%.pem -CAkey %TENANT%.key -CAcreateserial -out verificationCert.pem -days 7 -sha256
  2. Verification 证书生成后,上传 "verificationCert.pem" 证书:
    image.png

    image.png
  3. 上传完成后,页面会自动跳转到前一个页面:
    image.png

至此,生成 Tenant CA 证书步骤结束。

2.3 生成 Client 证书

下面已填好对应的信息:

set TENANT=suppdev
set DEVICE_NAME=device01
set COUNTRY_CODE=CN
set CITY=Chengdu
set ORGANIZATION=CTS

openssl genrsa -out %DEVICE_NAME%.key 2048
openssl req -new -key %DEVICE_NAME%.key -out %DEVICE_NAME%.csr -subj "/C=%COUNTRY_CODE%/ST=%CITY%/O=%ORGANIZATION%/OU=IT/CN=%DEVICE_NAME%"
openssl x509 -req -in %DEVICE_NAME%.csr -CA "%TENANT%.pem" -CAkey "%TENANT%.key" -CAcreateserial -out %DEVICE_NAME%.pem -days 365 -sha256
type %DEVICE_NAME%.pem "%TENANT%.pem" > "%DEVICE_NAME%"_chain.pem

执行上述命令后,可看到后续生成的文件:

image.png

三、为客户端(Client)生成 JWT

Client 连接 MC MQTT Broker 时需要提供 JWT。此节将介绍生成 JWT 的步骤。

打开 JWT.IO,看到如下界面:

image.png

3.1 HEADER

  • alg。默认为:RS256
  • x5c。客户端证书与 Tenant CA 证书的组合。需要满足下面要求:
    • 2 个证书必须要保持顺序:客户端证书在前,Tenant CA 证书在后
    • 所有证书必须要处于有效状态。
    • 证书内容每一行默认的“换行符”必须去掉,需保证数组里的元素为“字符串”。
  • typ。默认为:JWT
{
  "alg": "RS256",
  "x5c": [
    "MIIDNjCCAh4CFDvz+vdRGEfz3wGKa0+JdkOnWefHMA0GCSqGSIb3DQ...",
    "MIIDezCCAmOgAwIBAgIUMoRljy56YvnC9bJQs9aFS3PVx8kwDQYJKoZIhvcNAQ..."
  ],
  "typ": "JWT"
}

3.2 PAYLOAD

Note: Client ID 的格式为:{Tenant name}_{Device name},例如:suppdev_device01

  • jti。唯一标识,格式为 UUID,最大长度 36 个字符。
  • iss。Token 签发信息。值为 "MQTT 的 Client ID"。
  • sub。Subject 信息。值为 "MQTT 的 Client ID"。
  • aud。Audience claim。值为 [ "MQTTBroker" ]
  • iat。Token 签发时间。时间戳格式,精度为“秒”。
  • exp。Token 过期时间。时间戳格式,精度为“秒”。注意:令牌有效期为”一小时“;因此,iat 和 exp 之间的差值必须最多为一小时。
  • schemas。令牌自定义语义声明。值为:[ "urn:siemens:mindsphere:v1" ]
  • ten。Tenant 名字。

格式参考如下:

{
  "jti": "d9f24ddd-447e-446c-aeaf-e4a976635e8c",
  "iss": "suppdev_device01",
  "sub": "suppdev_device01",
  "aud": [
    "MQTTBroker"
  ],
  "iat": 1692609640,
  "exp": 1692613240,
  "schemas": [
    "urn:siemens:mindsphere:v1"
  ],
  "ten": "suppdev"
}

Note: 上述 isssub 两个参数涉及到的格式为:{Tenant name}_{Device name},即为 Client ID 的格式。

3.3 VERIFY SIGNATURE

这里需要填入 Client 私钥(直接打开 {Client file name}.key 文件,复制文件内容粘贴过来即可):

image.png

3.4 获取 JWT

将准备好的 HEADER、PAYLOAD、Client 私钥填入 JWT.IO 网站对应位置,然后左侧获取生成的 JWT:

image.png

四、通过 MQTTX 连接 MC MQTT Broker

打开 MQTTX 软件,新建一个连接:

image.png

新建连接后会进入配置界面。需要配置的内容如下:

  • 名称。当前连接名称,可任意命名。
  • Client ID。格式:{Tenant name}_{Device name}
  • 服务器地址。MTTT Broker 的地址。私有云环境协议为 mqtts。地址 URL 以 mindconnectmqtt 开头,其余部分根据当前环境配置。
  • 端口。默认为 8883,根据当前实际所用端口配置。
  • 用户名。默认为 _CertificateBearer
  • 密码。JWT (3.4 步骤中生成的 Token)。
  • SSL/TLS。默认开启。
  • SSL 安全。默认开启(如果在连接 MQTT Broker 过程中发现无法连接,可取消此项)。
  • 证书类型。默认选择 Self signed
  • CA 文件。MQTT Broker 所用证书。需联系现场运维人员提供。
  • MQTT 版本。私有云目前支持 3.1.x

image.png

其余选项根据需要进行配置。配置完成过后点击右上角“连接”按钮:

image.png

点击连接过后会自动回到上个页面。成功连接后可看到如下提示:

image.png

五、创建与初始化模型(Model)

5.1 定义模型(模板)结构

模型用于构建 MC MQTT 的 Asset 结构。其中模型包含:Aspect Type、Asset Type、Asset 实例引用,以及变量映射。模型定义过后,后续根据在模型实例化期间具体传入的值,来初始化模型实例。

参考下例模型定义。其中:

  • <> 括起来的值需要替换为实际值。
  • ${} 括起来的值保持不变,这里作为一个变量供后续实例化时使用。
  • 参数 externalId 需要特别注意,后续实例化模型时需要用到(需确保“值唯一”)。这里使用的是 "SpaceShip"。
{
  "id": "<requestId>",
  "data": {
    "externalId": "SpaceShip",
    "typeModel": {
      "aspectTypes": [
        {
          "id": "<tenantId>.wing",
          "name": "${aspectTypeName}",
          "category": "static",
          "scope": "private",
          "variables": [
            {
              "name": "temperature",
              "dataType": "STRING",
              "unit": "C/F",
              "searchable": true,
              "length": 5,
              "qualityCode": true
            }
          ],
          "description": "wing aspect type description",
          "referenceId": "287adc1a086840e0a6721dfd1170e97c"
        }
      ],
      "assetTypes": [
        {
          "id": "<tenantId>.spaceship",
          "name": "wingAssetTypeName",
          "parentTypeId": "core.basicasset",
          "aspects": [
            {
              "name": "wingAspect",
              "aspectTypeId": "<tenantId>.wing"
            }
          ],
          "description": "Hyperspace jump capable space ship",
          "instantiable": true,
          "scope": "private",
          "referenceId": "82a4cc2a69cc42af80c1c6cf5dbefde5"
        }
      ]
    },
    "instanceModel": {
      "assets": [
        {
          "referenceId": "wingAssetReference",
          "parentReferenceId": "root",
          "typeId": "<tenantId>.spaceship",
          "name": "wingAsset",
          "description": "The ship of Han Solo and Chewbacca"
        }
      ]
    },
    "mappingModel": {
      "mappings": [
        {
          "dataPointId": "dp01",
          "assetReferenceId": "wingAssetReference",
          "aspectName": "wingAspect",
          "variableName": "temperature",
          "referenceId": "19e9048e78f540e7a9ba25e1249fea9b"
        }
      ]
    }
  }
}

这里需要替换 <requestId>(需确保“值唯一”)、<tenantId>。修改过后的结构如下:

{
  "id": "suppdev-request-20231205001",
  "data": {
    "externalId": "spaceShip-001",
    "typeModel": {
      "aspectTypes": [
        {
          "id": "suppdev.wing",
          "name": "${aspectTypeName}",
          "category": "static",
          "scope": "private",
          "variables": [
            {
              "name": "temperature",
              "dataType": "STRING",
              "unit": "C/F",
              "searchable": true,
              "length": 5,
              "qualityCode": true
            }
          ],
          "description": "wing aspect type description",
          "referenceId": "287adc1a086840e0a6721dfd1170e97c"
        }
      ],
      "assetTypes": [
        {
          "id": "suppdev.spaceship",
          "name": "wingAssetTypeName",
          "parentTypeId": "core.basicasset",
          "aspects": [
            {
              "name": "wingAspect",
              "aspectTypeId": "suppdev.wing"
            }
          ],
          "description": "Hyperspace jump capable space ship",
          "instantiable": true,
          "scope": "private",
          "referenceId": "82a4cc2a69cc42af80c1c6cf5dbefde5"
        }
      ]
    },
    "instanceModel": {
      "assets": [
        {
          "referenceId": "wingAssetReference",
          "parentReferenceId": "root",
          "typeId": "suppdev.spaceship",
          "name": "wingAsset",
          "description": "The ship of Han Solo and Chewbacca"
        }
      ]
    },
    "mappingModel": {
      "mappings": [
        {
          "dataPointId": "dp01",
          "assetReferenceId": "wingAssetReference",
          "aspectName": "wingAspect",
          "variableName": "temperature",
          "referenceId": "19e9048e78f540e7a9ba25e1249fea9b"
        }
      ]
    }
  }
}

5.2 创建模型

向 MQTT Broker 发送消息创建模型。在创建模型前可以先订阅 tc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/ms 或者 tc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/#,这样在创建过后可以收到创建模型时返回的消息,从而判断模型创建的状态。

  1. 订阅 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/ms
    image.png

    image.png

    下图所示已成功订阅:
    image.png
  2. 向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/amo_v3/m 发送创建模型消息
    将准备好的 "Topic 地址"和“模型结构消息体”贴入 MQTTX,然后点击右下角发送图标。(注意:Topic 地址中的 <tenantId><clientId> 要替换为实际值)
    image.png

    发送成功后,可以看到上方返回的消息:
    image.png

至此,模型创建完成。

5.3 实例化模型

在实例化模型前可以先订阅“获取实例化状态”的 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/iptc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/#这样发送实例化消息后可以接收到返回的消息。

  1. 订阅 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/i/amo_v3/ip
    image.png

    下图所示已成功订阅:
    image.png
  2. 向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/amo_v3/i 发送消息实例化上一步创建的模型。
    准备好消息体:
    • <requestId>。上述创建模型用到的值;
    • modelExternalId。上述创建模型用到的 externalId 值;
    • parameterization 为上述创建模型时以 ${} 括起来的参数。如果之前定义了多个参数,这里需以数组结构填入。
      {
        "id": "<requestId>",
        "data": {
          "modelExternalId": "SpaceShip",
          "parameterization": {
            "values": [
              {
                "name": "aspectTypeName",
                "value": "wingAspectTypeName"
              }
            ]
          }
        }
      }

      修改过后的消息体如下:

      {
        "id": "suppdev-request-20231205001",
        "data": {
          "modelExternalId": "spaceShip-001",
          "parameterization": {
            "values": [
              {
                "name": "aspectTypeName",
                "value": "wingAspectTypeName"
              }
            ]
          }
        }
      }

      将准备好的 "Topic 地址"和“初始化模型消息体”贴入 MQTTX,然后点击右下角发送图标。(注意:Topic 地址中的 <tenantId><clientId> 要替换为实际值)
      image.png

      发送成功后,可以看到上方返回的消息。实例化模型消息发送后可以收到多个通知,每个通知标识着不同的状态。image.png

  3. Asset Manager 中查看实例化过后的 Asset
    当实例化完成后,回到 Asset Manager 中可查看到已经实例化过后的 Agent Asset 以及其信息:image.png

    image.png

至此,模型实例化完成。

    
    

    六、通过 MC MQTT 发送数据

    本节将介绍通过 MC MQTT 发送 Time Series 数据、Event、File 到 Insights Hub。(案例基于官网教程,请参考

    6.1 创建、初始化新的 Asset 模型

    6.1.1 创建模型

    模型定义消息体中的参数已在“第五章节”中介绍,下文模型定义的消息体将不再细述参数细节。

    {
      "id": "request-suppdev-20231208001",
      "data": {
        "externalId": "ElectricMechanicalDeviceModel",
        "typeModel": {
          "aspectTypes": [
            {
              "id": "suppdev.mechanicalAspectType",
              "name": "mechanicalAspectType",
              "category": "dynamic",
              "scope": "private",
              "variables": [
                {
                  "name": "readTime",
                  "dataType": "TIMESTAMP",
                  "unit": "second",
                  "searchable": false,
                  "qualityCode": true
                },
                {
                  "name": "displacement",
                  "dataType": "INT",
                  "unit": "cm",
                  "searchable": true,
                  "qualityCode": true
                },
                {
                  "name": "rpm",
                  "dataType": "LONG",
                  "searchable": true,
                  "qualityCode": true
                }
              ],
              "description": "Mechanical properties of an device"
            },
            {
              "id": "suppdev.electricalAspectType",
              "name": "electricalAspectType",
              "category": "dynamic",
              "scope": "private",
              "variables": [
                {
                  "name": "overloaded",
                  "dataType": "BOOLEAN",
                  "searchable": true,
                  "qualityCode": true
                },
                {
                  "name": "current",
                  "dataType": "DOUBLE",
                  "unit": "A",
                  "searchable": true,
                  "qualityCode": true
                },
                {
                  "name": "errorMessage",
                  "dataType": "STRING",
                  "length": 255,
                  "searchable": true,
                  "qualityCode": true
                }
              ],
              "description": "Electrical properties of an device"
            }
          ],
          "assetTypes": [
            {
              "id": "suppdev.electricalAndMechanicalAssetType",
              "name": "electricalAndMechanicalAssetType",
              "parentTypeId": "core.basicasset",
              "aspects": [
                {
                  "name": "electricalAspect",
                  "aspectTypeId": "suppdev.electricalAspectType"
                },
                {
                  "name": "mechanicalAspect",
                  "aspectTypeId": "suppdev.mechanicalAspectType"
                }
              ],
              "description": "Asset Type with electrical and mechanical properties",
              "instantiable": true,
              "scope": "private"
            }
          ]
        },
        "instanceModel": {
          "assets": [
            {
              "referenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "parentReferenceId": "root",
              "typeId": "suppdev.electricalAndMechanicalAssetType",
              "name": "electricalAndMechanicalAsset",
              "description": "Asset with electrical and mechanical properties"
            }
          ]
        },
        "mappingModel": {
          "mappings": [
            {
              "dataPointId": "dataPoint1",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "electricalAspect",
              "variableName": "current"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint2",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "mechanicalAspect",
              "variableName": "displacement"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint3",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "mechanicalAspect",
              "variableName": "rpm"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint4",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "electricalAspect",
              "variableName": "errorMessage"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint5",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "electricalAspect",
              "variableName": "overloaded"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint6",
              "assetReferenceId": "electricalAndMechanicalAssetReference1",
              "aspectName": "mechanicalAspect",
              "variableName": "readTime"
            }
          ]
        }
      }
    }

    消息体定义完成后,进入 MQTTX 向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/amo_v3/m 发送创建模型消息。

    image.png

    6.1.2 实例化模型

    实例化模型消息体参考如下代码:

    {
      "id": "request-suppdev-20231208002",
      "data": {
        "modelExternalId": "ElectricMechanicalDeviceModel",
        "parameterization": {
          "values": []
        }
      }
    }

    向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/amo_v3/i 发送消息实例化模型。

    image.png

    初始化完成后,可以在 Asset Manager 中看到新生成的 Asset。

    image.png

    6.2 发送 IoT Time Series 数据

    6.2.1 准备 TS 数据

    根据如下的 TS 数据,客户端每 10 秒会向前 3 个数据点发送数据(dataPoint1, dataPoint2, dataPoint3);每 20 秒向后三个数据点发送数据(dataPoint4, dataPoint5, dataPoint6)。

    {
      "timeseries": [
        {
          "timestamp": "2023-12-12T02:05:00.000Z",
          "values": [
            {
              "dataPointId": "dataPoint1",
              "value": 20.1,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint2",
              "value": 555,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint3",
              "value": 2147483648,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint4",
              "value": "error",
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint5",
              "value": "true",
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint6",
              "value": "2022-02-10T01:05:20.020Z",
              "qualityCode": "0"
            }
          ]
        },
        {
          "timestamp": "2023-12-12T02:05:10.000Z",
          "values": [
            {
              "dataPointId": "dataPoint1",
              "value": 34.14,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint2",
              "value": 654,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint3",
              "value": 4294967296,
              "qualityCode": "0"
            }
          ]
        },
        {
          "timestamp": "2023-12-12T02:05:20.000Z",
          "values": [
            {
              "dataPointId": "dataPoint1",
              "value": 80.6,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint2",
              "value": 565,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint3",
              "value": 8589934592,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint4",
              "value": "error",
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint5",
              "value": "true",
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint6",
              "value": "2022-02-10T01:10:20.020Z",
              "qualityCode": "0"
            }
          ]
        },
        {
          "timestamp": "2023-12-12T02:05:30.000Z",
          "values": [
            {
              "dataPointId": "dataPoint1",
              "value": 43.13,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint2",
              "value": 456,
              "qualityCode": "0"
            },
            {
              "dataPointId": "dataPoint3",
              "value": 8589934595,
              "qualityCode": "0"
            }
          ]
        }
      ]
    }

    6.2.1 发送、查看 TS 数据

    1. 数据上传 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/mc_v3/ts
      打开 MQTTX,将上述准备好的 TS 数据消息体发送到 topic。image.png
    2. 回到 Insights Hub Monitor 应用中查看刚才上传的数据。
      将时间范围调整为上传的 TS 时间数据范围,然后数据显示模式选择:Raw。下面为上传过后的数据展示。
      image.png

    6.3 发送 Event

    • Event id 必须存在于请求 Payload 中。must be sent as id in the payload.
    • Event type 必须存在于 Event Management 服务中,否则 event 将会被丢弃。The event type must exist in Event Management. Otherwise, the event is dropped.
    • Severity 可选。但是带有无效 severity 的 event 会被丢弃。Severity 目前可用的值有:20 (ERROR), 30 (WARNING), 40 (INFORMATION)。

    6.3.1 创建自定义 Event Type

    首先通过调用 Event Management API (POST - /api/eventmanagement/v3/eventTypes) 来创建自定义的 Event 类型。

    参考如下格式:

    {
      "name": "FileUploadCompletedEvent",
      "parentId": "core.connectivity.event.type.AgentBaseEvent",
      "ttl": 35,
      "scope": "LOCAL",
      "fields": [
        {
          "name": "fileNumber",
          "filterable": true,
          "required": false,
          "updatable": true,
          "type": "INTEGER"
        },
        {
          "name": "fileSize",
          "filterable": true,
          "required": false,
          "updatable": true,
          "type": "DOUBLE"
        },
        {
          "name": "fileName",
          "filterable": true,
          "required": true,
          "updatable": true,
          "type": "STRING"
        },
        {
          "name": "isValid",
          "filterable": true,
          "required": false,
          "updatable": true,
          "type": "BOOLEAN"
        }
      ]
    }

    下面用 Postman 调用 API 来创建自定义 Event Type:

    image.png

    6.3.2 发送 Event

    Event Type 创建完后,便可以通过 MC MQTT 向 Asset 发送 Event。

    发送 Event 消息体如下:

    {
      "events": [
        {
          "id": "e6e31c6f-7963-4f62-92a9-46b1b8b0649",
          "correlationId": "eventCorrelationId",
          "timestamp": "2022-03-17T15:45:02.302Z",
          "severity": 20,
          "type": "FileUploadCompletedEvent",
          "description": "File upload test event",
          "details": {
            "fileName": "test2",
            "fileSize": 11.2,
            "isValid": "true",
            "fileNumber": 15
          }
        }
      ]
    }

    向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/mc_v3/e 发送创建 Event 消息。

    image.png

    消息发送完成后,回到 Insights Hub Monitor 应用中查看创建的消息:

    image.png

    6.4 发送 File

    每个客户端可通过 MQTT 上传最大 75 KB 的文件。文件会被上传到对应的 Asset 中,例如:设备日志文件,或者其它较复杂的传感器结构定义之类的内容。上传后的文件可被对应 Asset 的父 Asset 引用。Insights Hub 不会解析这些文件的内容,用户可以自行获取这些文件并解析。

    Note: 文件内容需要经过 Base64 编码后再被上传。

    6.4.1 发送文件

    1. 参考如下消息体
      {
        "file": {
          "name": "samplefile",
          "creationDate": "2022-03-17T15:46:02.302Z",
          "content": "U2FtcGxlIEZpbGUgQ29udGVudA=="
        }
      }
    2. 然后向 Topic - tc/<tenantId>/<clientId>/o/mc_v3/f 发送消息
      image.png
    3. 消息发送后,回到 Monitor 中查看文件
      注意:这里需要找到对应的 Agent Asset 来查看文件。
      image.png

    七、总结

    至此,关于 MC MQTT 的介绍就结束了。更多的内容、细节描述可参考官方文档来获取更多的介绍(包括本文所述的内容。但需要注意的是:Tenant CA 证书生成步骤需要参考本文中的步骤来生成,因为官方文档给出的步骤是基于公有云环境,与本地私有云(LPC)环境步骤有所差异)。

    知识库文章 ID# KB000121002_ZH_CN

    内容

    摘要详细信息

    关联组件

    Insights Hub