Insights Hub Operations Insight (Monitor) – Rule 规则创建后有时不生效?

2023-06-11T09:17:02.000-0400
Applications

摘要


详细信息

一、问题介绍
在 Operations Insight 中创建了 Rule 后,有时会遇到不生效的问题。

image.png

参考 OI 官网里给出的案例:

image.png

上图中,Rule 规则引擎只在数值“改变”的情况下被触发。如果数值后续的变换仍然高于,或者低于所设定的值,规则就不会再被触发。
比如:创建一个 Rule 来监控一个大于 90 的值。现在值从 89 变为 91 —— 那么此时就发生了一个数值的变化,规则将被触发并执行后续配置的动作;接着来,数值从 91 变为 100 —— 这里发生的变换是从 91 变为 100 的,没有高于或者低于默认值 90,所以 Rule 不会被触发,且所涉及的后续动作将不会被执行。

知识库文章 ID# KB000112277_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub Insights Hub Monitor