Insights Hub Factory Twin – Plant Simulation 中 Connector 模块无法与 Insights Hub (MindSphere) 连接

2023-06-11T04:01:41.000-0400
Applications Connectivity

摘要


详细信息

一、错误介绍

在使用 Insights Hub (IH) Closed Loop 的 Factory Twin (FT) 时,需要通过 Plant Simulation 与 IH 做通讯交换数据。但在使用从 Support Center 下载的 Closed_Loop_Connector_PlantSimulation 时,可能会遇到如下报错:

image.png
 

二、问题解决

在 Plant Simulation 中,Closed_Loop_Connector_PlantSimulation 的版本需要与 Factory Twin 的版本一致,这样才能保证 Connector 这个模块能正常与 IH 进行通信。

Factory Twin 的版本可在 FT 应用中找到,如下图所示:

image.png

确定了 FT 的版本过后,我们可以在 Support Center 中 Closed_Loop_Connector_PlantSimulation 下载地址找到对应的版本进行下载:

image.png

知识库文章 ID# KB000112276_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub