Insights Hub 使用Monitor导出数据时,提示“Export completed No times series data in this range”,是什么原因?

2023-06-09T09:43:00.000-0400
Applications

摘要

我们在使用Insights Hup过程中,有时会使用VFC中的write timeseries功能向asset中写入数据,在asset中是可以看到有写入数据,使用Monitor也可以看到raw数据,但是在导出数据时,提示“Export completed No times series data in this range”,无法导出可见的数据,这是什么原因呢?


详细信息

数据导出提示如图所示:
image.png

如果我们通过VFC写入到asset中的数据是在4个小时之内,那么这是一个正常的提示,这并不是一个bug。这是因为Monitor导出数据使用的接口是IoT TS Bulk Service 提供的/timeseries/{entity}/{propertySetName} API,我们写入到asset中数据如果通过 IoT Timeseries Service API写入,使用Monitor导出数据,需要4个小时的时间间隔,4个小时之后才能导出数据。具体可以参考链接中https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/iot-iottsbulk/api-iottsbulk-overview.html的文档说明。如下图所示:
image.png

知识库文章 ID# KB000112241_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Insights Hub Monitor