Simcenter STAR-CCM+
如何显示太阳位置当在使用太阳负荷模型时
2023-01-18T07:39:03.000-0500
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality
Teamcenter Share
Simcenter STAR-CCM+ Viewer
Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions
摘要
在用太阳负荷模型时,在开始仿真之前,确保太阳位置和方位正确是很重要的。本文提供在前和后后期处理中,可视化太阳位置的方法。
详细信息
激活太阳载荷模型时,方位角和高度角决定了太阳在仿真中的位置。这些值可以手动指定,也可通过太阳荷载计算器计算,其中需要输入经纬度、日期、时间、时区。
X
轴与北方向对齐,Y 轴与西方向对齐, XY平面为地表平面。Z轴指向天空。下图显示方位角和高度角与主轴相关位置,以及如何正确判断太阳的置位。
显示太阳的一种方法是打开热舒适向导插件,在前处理选项,选择“太阳位置”。
会根据设置参数(方位角和高度角)自动创建相对应之X、Y和Z坐标的球体零件,并将新建球体零件其与其他几何体一起放置在场景中。
此方法非常繁琐,每次都要打开热舒适向导插件,同时每次按下“太阳位置”,都会创建一个新的球体零件,并将新的零件显示器添加到场景中。
另一种方法是通过以下方程把高度角和方位角转化到X、Y、Z坐标 (方程、角度、半径可转化为六个参数), R是从中心位置到太阳的距离,高度角和方位角与太阳模型中的角度
相同。
然后从上面方程转换成坐标,
手动指定了高度角和方位角,可直接将这些值输入为角度参数。
再输入到新的球体零件中。
这样做的好处是,通过更改参数R,可以非常容易地控制太阳和几何体之间的距离,以便更好地可视化。
知识库文章 ID# KB000073598_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Design Manager
Electronics Cooling
In-Cylinder (STAR-ICE)
Job Manager
Simcenter STAR-CCM+