Simcenter 3D Solutions Simcenter 3D在钣金成型分析中的应用 (第二部分)

2022-12-19T06:13:38.000-0500
Samcef Desktop Samcef Wind Turbines Simcenter Nastran Simcenter Samcef Simcenter 3D Simcenter 3D Solutions Marketing TEA Pipe BOSS Quattro Simcenter Multimech Teamcenter Share CAESAM Simcenter FLOEFD SC

摘要

使用Simcenter 3D高级非线性分析功能可以非常好的对钣金成型过程进行仿真分析,预测零件在成型过程中的回弹分析、褶皱等缺陷的产生位置等,为钣金产品的设计提供可靠的依据。


详细信息

2.4支持多种求解器
Simcenter 3D提供多种求解器的支持,包括结构求解器、流体求解器以及电磁求解器。对于钣金成型分析使用的结构求解器,Simcenter 3D可以提供NX Nastran、Samcef、MSC Nastran、ANSYS、Abaqus、LS-Dyna等常见结构求解器,包括生成各种结构求解器的网格模型,定义符合各种结构求解器要求的边界条件、生成各种结构求解器的计算输入文件并提交给结构求解器进行计算,在计算完成后,Simcenter 3D支持对计算完的结果进行后处理并生成计算报告。下图显示的是Simcenter 3D支持的求解器的种类。

2.5计算过程监控功能
Simcenter 3D 计算提交服务提供了一种即时计算结果查看功能,该功能可以实时查看当前计算的结果,包括:位移、残余力(矩)、接触力(矩)等变量,可以方便的查看当前计算的结果。如下图所示:

通过计算过程监控的功能,可以及时检查仿真过程是否正确,如果不正确,可以及时终止计算。因为钣金成型过程是高度非线性的过程,所以计算时间一般也较长,而计算过程监控功能可以提供及时发现计算过程中的错误,并修改错误的机会,而不必等到计算完成之后检查计算结果才能发现错误,节约了大量的对仿真模型与设置进行修正的时间。

​​​​​​​2.6统一的前后处理环境
Simcenter 3D提供特定学科的后处理工具,支持众多学科,包括结构分析、热力学分析、流体分析、声学分析、运动分析等。

对于钣金成型分析的计算结果,可以使用Simcenter 3D 提供的统一的前后处理环境对这些结果进行显示和分析。Simcenter 3D 提供的后处理功能包括:云图显示、动画显示、XY曲线显示、多方案计算结果对比、后处理结果计算等功能。
3.Simcenter 3D 在钣金成型分析中的应用示例
下面以某弯管钣金加工过程仿真为例,展示使用Simcenter 3D 进行钣金成型仿真的整个流程。

3.1几何理想化
首先对仿真对象——几何模型进行理想化工作,主要包括以下内容:
1. 弯管设备中的旋转端在加工过程中不是所有的几何部分都参与了,所以可以选择参与弯管过程的那部分部件模型进行网格划分,不参加网格过程的那部分部件模型可以将其隐藏起来。
2. 待加工管材是典型的薄壁零件,所以可以对其提取中面并划分为Shell单元,这样可以有效的减少网格模型的规模,提高计算速度。
理想化完的几何模型如下图所示:

3.2网格划分
完成了几何理想化工作后,开始对几何进行网格划分。其中实体部分选择CHEXA 8节点线性单元,中面部分选择CQUADR单元。为了方便定义边界条件,还生成了三个RBE2单元。如下图所示:

知识库文章 ID# KB000073477_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Samcef Desktop