Teamcenter Share 欢迎使用Teamcenter Share

2023-10-02T04:41:34.000-0400
Share Functions

摘要

欢迎使用Teamcenter Share - 在接下来的部分中,我们将提供您开始使用文件共享和协作功能所需的关键步骤。


详细信息

您想要创建自己的项目(成员)或被邀请查看项目(来宾)
  • 如果您想创建自己的项目,在登录Teamcenter Share之前,必须在管理控制台中(由您的帐户的管理员)分配成员许可证。如果您已经收到Teamcenter Share的欢迎电子邮件,这就完成了。如果没有,请联系您的管理员-或要求您的管理员观看视频或按照指南Xcelerator 云账户和授权激活说明在管理控制台激活您的帐户。
  • 如果您收到Teamcenter Share的项目查看邀请邮件,请使用您的西门子账号点击“登录”登录Teamcenter Share。如果你还没有,请先注册一个账号。
西门子数字工业软件账户
许多西门子数字工业软件产品和服务(包括支持中心)的身份验证都是通过Webkey帐户进行的。更新订阅Teamcenter Share产品的现有用户可能已经创建了这个帐户。当您被要求使用西门子账户登录Xcelerator管理控制台或Teamcenter Share产品,这个西门子账户就是指Webkey帐户。Xcelerator管理控制台的访问权限将与此帐户绑定。如果您是西门子数字工业软件产品和服务的新用户,您需要创建一个新帐户,点击登录按钮,然后点击顶部的“创建帐户”链接。

软件版本
要使用新的Teamcenter Share功能,您的桌面软件必须符合所列出的最低版本级别,或该产品的最新版本。在下面的表中,您可以查看您的产品,以确定您的本地环境是否需要任何更新。
请注意:当前中国区可供参考使用的产品以及版本,实际购买请咨询销售,此列表在持续更新中

ProductSoftware Version
Simcenter StarCCM+2021.2
Capital2020.1 SP2108
NX CAD/CAMNX 1992
Simcenter 3D2021.2
TeamcenterTC-13.2.0.4 & AW-5.2.4
Solid EdgeSolid Edge 2022
Process Simulate16 (also support 15 in maintenance)
Plant Simulation16.x
Opcenter APS18.6
Opcenter Ex Core8.7
Opcenter Ex Discrete4.3
 

具体软件配置
对于某些产品,除了上面的软件版本更新之外,还需要一个额外的配置步骤。并非所有产品都需要这样做,但如果您的软件列在下面,您可以在链接文章中找到更多详细信息。请注意,这些特定于产品的文章需要使用您的Siemens帐户(Webkey帐户)登录到支持中心。

ProductConfiguration Article
Star-CCM+请与您的DSE联系以获得配置帮助
 
Teamcenter/NX在产品序列生成并获取后,注册产品软件获得客户端ID和客户端密钥。更多细节请参见应用程序帮助中的管理控制台。
- Teamcenter: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/282219420/
NX1992: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/209349590/
NX2007 Series: https://docs.sw.siemens.com/en US/product/209349590/

 

知识库文章 ID# KB000072290_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Access & Login Ordering & Upgrades