Simcenter STAR-CCM+ 如何用Remeshing模型实现网格重构

2022-04-29T13:09:06.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter Cloud HPC Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

本文说明用Remeshing模型进行网格重构的工作流程,包含重复网格功能。


详细信息

Simcenter STAR-CCM+2021.116.02)版本中新增了Remeshing模型。本文将说明如何选择、设置这一模型来模拟运动部件。
模拟变形运动的方法包括:
1.Java宏:可以提取/转换几何体,重新导入(如果有必要),将新的Part关联到Region,重新划分网格。但仍有一个缺点:Morpher会变形,可能产生负体积单元,导致计算崩溃。
2. Simulation operation为了简化工作流并避开编程工作,Simcenter STAR-CCM+提供了此工具,用于代替java宏,但也会遇到负体积的问题。
3. Remeshing ModelSimcenter STAR-CCM+2021.116.02)中新增的功能。将取代上述两种方法,确保模拟运行没有任何问题,尤其是没有负体积单元的问题。本文将详细介绍此方法。
Remeshing Model的思想是在激活Morphing的情况下创建一个稳健的工作流,防止负体积单元。可以“预”变形,并检查变形是否成功。如果不成功,则启动重构网格过程,从而避免出现负体积单元。

如何选择此模型

Physics Models面板中选择Implicit Unsteady Mode后,在Optional models中选择Remeshing模型。
image1.pngRemeshing模型出现在Physics Continuum -> Models列表中:
image2.png
属性窗口如下:
image3.png
最重要的属性是Mesh Operations,质量检查(Cell quality, Min Surface Validity)及是否提取变形后的面(Extract Surface Mesh Parts)。Repeating MeshesSimcenter STAR-CCM+ 2021.2 (16.04)的新功能。

何时REMESH

Remeshing模型的属性窗口中,可以设置Remesher的触发器,也就是规定Simcenter STAR-CCM+何时运行Mesh Operations,创建新的网格。
1. Cell Volume此触发器默认是打开的。激活变形器时,网格在某个点可能发生严重变形,产生非常小的单元体积(或为负体积)。为了避免计算崩溃,当预变形器(Pre-morpher)发现变形后的单元体积低于Min Cell Volume中设置的值时,会触发Remeshing。上图中Min Cell Volume等于零,表示当预估出现负体积单元时,会进行网格重构。
2. Cell Quality如果勾选此项,则当预变形器发现有单元的质量低于“Min Cell Quality”(上图中未显示)中设置的值时,将触发网格重构。
3. Cell Face Validity如果勾选此项,当单元面的有效性低于Min Face Validity中设置的值时,将触发网格重构。
4. Check User Defined Quality这是一个用户定义的标准。勾选此选项时,如果User Defined Quality(上图中未显示)中的值定义为user Field Function,将触发网格重构。
此外,还可以用时间步长/迭代次数强制触发网格重构。如果有必要,可以到solvers > Remeshing,勾选Enable Trigger,设置触发器和触发频率。
image4.pngimage5.png

如何REMESH

本节说明在选择Remeshing模型、设置何时触发后,应该做哪些操作。
由于计算域在变形(移动),需要先创建一个Geometry Operation来考虑计算域的移动或变形。
以附件中的旋转体为例进行说明。由于叶片的旋转运动,计算域需要变形,所以定义了变形和旋转运动。
image6.pngimage7.png
由于叶片要旋转,在某个时刻需要对几何体重新划分网格,所以几何体必须跟随运动,使网格重构时几何体处于正确的位置。要实现这一点,首先创建Mesh Operation > Transform,然后根据运动形式(本例中是旋转)创建一个新变换。这是Simcenter STAR-CCM+中自动重划网格最重要的步骤。
image8.png
由于CAD几何在跟随运动,只需要告诉Remeshing模型需要执行哪些Mesh Operations。本例中,需要所有操作,所以Remeshing模型中选择All
image9.png
image10.png

重复网格

Simcenter STAR-CCM+2021.216.04)开始,又新增了一个网格自动重划分的功能:The Repeating Meshes:重复网格
这个功能是为了节省计算时间,因为网格划分过程非常耗时,尤其是网格量很大时。此功能用于模拟周期运动,如旋转或周期性平移,保存计算过程的多个网格状态。本例的运动类似泵(旋转运动),所以将使用“重复网格”功能。需要设置几何体“返回”到原始位置的时间频率。例如,如果有四个叶片,每秒转一圈,时间步长是一毫秒,要回到原始几何的位置,需要旋转250个时间步,即转动1/4圈。
image11.png
image12.png

Repeating Meshes创建多套网格,数量相当于网格重构位置的数量(本例中,每25个时间步触发一次,就会得到大约10套网格),见下图。
image13.png
一旦网格到达保存的位置,将调用对应位置的网格,从而节省重构网格的时间。

不兼容性

由于Remeshing Model模型是新功能,与Simcenter STAR-CCM+中的有些模型不兼容:
- Steady
- AMR
- DFBI
- FSI / DFBI
- User Defined Vertex Motion




 

知识库文章 ID# KB000049565_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+