STAR-CD 如何在甲醇发动机计算中使用自定义甲醇层流火焰传播速度库

2023-01-18T11:54:07.000-0500
STAR-CD

摘要

在STAR-CD/esice V2020.1版本之前,计算含氧燃料的层流火焰速度有Bug。 此时,需要使用甲醇的自定义层流火焰燃烧库。 本文论述如何在STAR-CD/esice中使用这些自定义库。 本文的库所使用的甲醇燃烧机理信息如下: U. Burke, W.K. Metcalfe, S.M. Burke, K.A. Heufer, P. Dagaut, H.J. Curran, A Detailed Chemical Kinetic Modeling, Ignition Delay time and Jet-Stirred Reactor Study of Methanol Oxidation Combustion and Flame (2016) 165 125–136. download from: http://www.nuigalway.ie/combustionchemistrycentre/mechanismdownloads/


详细信息

下面论述如何在STAR-CD/esice中使用甲醇的自定义层流火焰燃烧库:
Slide2.JPG
Slide3.JPG
Slide4.JPG
Slide5.JPG
 

知识库文章 ID# KB000049296_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

DARS STAR-CD es-ice pro-STAR