Simcenter STAR-CCM+
如何在Slurm中调用低版本的Simcenter STAR-CCM+
2023-01-18T11:58:06.000-0500
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality
Teamcenter Share
Simcenter Cloud HPC
Simcenter STAR-CCM+ Viewer
Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions
摘要
本文论述了如何在Slurm排队系统中调用低版本Simcenter STAR-CCM+,并提供了一个示范提交任务脚本。
详细信息
在有些情况下,需要在
Slurm
排队系统中运行
Simcenter STAR-CCM+
低版本程序,例如
V12.06
。
在
Simcenter STAR-CCM+
高版本中,例如
V16.06
版本,可以通过“
-bs slurm
”额外的命令选项来识别
slurm
系统,但是“
-bs slurm
”在低版本
STAR-CCM+
中是不支持的,下面论述如何在
Slurm
系统中启动
Simcenter STAR-CCM+ V12.06
。
首先在装有
slurm
集群的
Linux
系统中,同时安装
V12.06
和
V16.06
版本
例如
V12.06
安装在如下目录:
/u/cd1epu/software/starccm1206010/12.06.010-R8/STAR-CCM+12.06.010-R8
V16.06
安装在如下目录:
/u/cd1epu/software/starccm1606008/16.06.008-R8/STAR-CCM+16.06.008-R8
利用
V16.06
里面的“
batchsystem2machinefile
”程序,去识别
slurm
排队系统与分配的计算资源,需要用到的语句如下:
将上述语句集成到
V12.06
的提交脚本中去:
知识库文章 ID# KB000049237_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
Design Manager
Electronics Cooling
In-Cylinder (STAR-ICE)
Job Manager
Simcenter STAR-CCM+