Simcenter STAR-CCM+ 怎样在Region中通过Spilt by Function直接劈分边界

2023-01-18T08:02:07.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

摘要

对于复杂几何和计算,客户在计算一段时间以后,想将入口边界劈分为两部分,但是又不想花过多的时间来重新处理几何和重新生成网格,希望可以在Region中将方形的Inlet边界劈分为两部分,中间为一个圆面


详细信息

对于复杂几何和计算,客户在计算一段时间以后,想将入口边界劈分为两部分,但是又不想花过多的时间来重新处理几何和重新生成网格,希望可以在Region中将方形的Inlet边界劈分为两部分,中间为一个圆面,如下图所示:
P1.png
针对本案例,在用户不重新处理几何和网格的基础上,可通过以下操作实现:
(1)新建圆柱体Cylinder,并定义相应中心和半径,作为劈分边界的工具。
P2.png
(2)通过field function  insidePart(@GeometryPart("<geometrypart>")),对圆柱体内外区域进行区分。
SplitPart:   insidePart(@GeometryPart("<Cylinder>"))
(3)在相应Inlet边界右键,通过Spilt by function,用(2)中定义的field function SplitPart进行劈分
p3.png
4)操作完成后,可见入口边界inlet被劈分为inlet1inlet2两个边界
p4.png
 

知识库文章 ID# KB000049015_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+