对于复杂几何和计算,客户在计算一段时间以后,想将入口边界劈分为两部分,但是又不想花过多的时间来重新处理几何和重新生成网格,希望可以在Region中将方形的Inlet边界劈分为两部分,中间为一个圆面,如下图所示: 针对本案例,在用户不重新处理几何和网格的基础上,可通过以下操作实现: (1)新建圆柱体Cylinder,并定义相应中心和半径,作为劈分边界的工具。 (2)通过field function insidePart(@GeometryPart("<geometrypart>")),对圆柱体内外区域进行区分。 SplitPart: insidePart(@GeometryPart("<Cylinder>")) (3)在相应Inlet边界右键,通过Spilt by function,用(2)中定义的field function SplitPart进行劈分 (4)操作完成后,可见入口边界inlet被劈分为inlet1和inlet2两个边界