一、激振器法多输入多输出模态测试简介
在试验模态分析中,有些场合需要用到激振器多输入多输出方法来测试模态,如下:
- 激励力不够:对某些大型结构来说,一个激振器可能无法提供足够大的激励能量。 对一个大型的物体,如果仅用一个激振器,则需要更大的激励力,这样会产生结构的非线性的响应。 而用多个激振器可以分别用较小的力激起整个结构,同时使响应在线性范围之内(图1)
图1 一个模态激振器(左侧)可以激起一个小型结构,但是大型结构(右侧)需要多个激振器
- 方向性要求:使用多个方向同时激励可以使各个方向的特性都能被激出。同时使用两个方向的激振器可以更好的识别多方向的模态数据。
图2:飞机引擎,使用两个激振器,一个垂向一个侧向
- 重根:有些结构(一般为对称性结构)会在同一个频率有不同的模态,如图3,这就需要多个输入来识别重根。
图3:对称结构(左边)有在几乎同一个频率下有两个不同的阵型(中间和右侧)
该文章详细介绍了如何在MIMO FRF Testing中用激振器法和Burst Random激励信号完成模态测试
二、激振器法MIMO FRF测试
测试软件模块:MIMO FRF Testing, Geometry和Time Recording During MIMO FRF Testing
将激振器、加速度传感器和力传感器按照要求布置在待测结构上。建议在激振器力传感器附近布置一个加速度传感器,这样可以测试驱动点频响(driving point FRF
),
当然也可以使用一个阻抗头(包括力传感器和加速度传感器)。如果没有测试驱动点频响,也可以进行模态测试,但是不能进行整体的模态阵型归一化,也就意味着没法计算模态质量,也没法使用模态验证工具以及模态修改预测功能。布置好传感器和激振器之后,按照图4
进行连接:
图4: 设备的连接
测试之前,确保前端连接正确,电脑已经开机。
下一步,运行Simcenter Testlab MIMO FRF Testing软件 (双击桌面上的Simcenter Testlab XX图标àTestlab Structures Acquisition à MIMO FRF Testing)(图5)
图5: 打开MIMO FRF Testing模块
可以打开之前创建的工程文件也可以新建一个工程文件,下面以新建工程文件举例,
如下图。
图6 启动MIMO FRF之后,点击左上角的白色图标新建一个工程文件
新建完成之后,如果电脑和软件之间通讯正常,前端上网口的灯会快速闪烁。正常情况下,会打开一个空白文件,名字为“Project1.lms
”,如图7
所示:
图7:新建工程文件,下方的流程图从左到右进行操作
通过左上角“File—Save As”来保存和重命名工程文件
通过Tools---Add ins加载Geometry,Source Control和Time Recording During MIMO FRF Testing模块
1. 通道设置(Channel Setup)
在Channel Setup中激活连上前端的通道,跟力锤法测模态类似。激振器的力传感器作为参考通道。
对测点名称(Point Name
)最好像Impact Testing
那样使用Use Geometry
来插入几何,如图8
图8 点右上角的channel setup工作簿,选择Use Geometry,直接从几何上选择测点和通道对应
如果需要用到其他工程文件的通道设置,可以使用Load Channel Setup…Option来浏览到该工程文件,选择其中的一个Section来进行导入其通道设置
如果是三向加速度,可以通过Tool---Channel Setup Visibility,将MutiChannel调出,选择Triax-RH模式,这样同一个传感器的三个通道会自动按照右手定则来命名方向,避免出现方向命名不对的情况。如图9.
图9 三向加速度设置
2. 示波(Scope)
Scope工作簿主要用来进行设置输出源和自动量程
点击more…按钮(图10)打开“Extend Source Parameters”菜单定义输出源信号。
图10 Scope设置
在这个菜单中,所有前端可以输出的信号通道都会列出,可以勾选/
取消,以及定义信号类型。
图11:Extended Sources Parameters用来定义信号源的类型和输出电压大小
当选择其中的一个信号类型后,相应的信号源参数也可以在右侧定义。
Level: 定义输出电压大小,信号会以开环形式输出,因此开始的时候让电压处在较小的水平,然后慢慢增大,避免损害结构或者测试设备
Frequency Definition: 用来定义输出信号的频率范围
Burst Definition: 控制随机信号工作时间在观测窗中所占百分比
猝发随机信号相对连续随机信号在控制泄露方面更好一些。
Scope工作簿还可以在正式测试之前检查和设置传感器的量程(图12)
图12: 传感器自动量程
- 点击Start Ranging,此时软件会捕捉各通道信号的峰值大小
- 运行测试中可能遇到的工况。运行完后,点击Stop Ranging, 软件会停止捕捉峰值。
- 点击“Set Ranges”,软件会自动给所有的通道设置一个合适的量程
- 点击More按钮,可以查看所有通道的详细信息
- 如果有必要,也可以单独编辑每个通道的量程的大小
- MIMO FRF Setup工作簿
在MIMO FRF Setup中定义完整的测试(图13)
图13 MIMO FRF Setup工作簿预览
在顶部的“Online Data Function”工作簿可以定义哪些函数在线显示,哪些函数将被测试或者保存。
模态测试常用的处理函数如下:
通过“Time”子窗口,可以记录通程(Throughput)时间历程数据(图14)
图14: Online Data Function –“Time”子菜单栏
选中“Enable Throughput”复选框来记录原始时域数据。注意:瞬时(instantaneous)和平均的时间数据(averaged time)不是连续的时域信号(Thoughput),只有勾选“Enable Throughput”才能采集连续的原始时域信号。
选择测试和保存(Measure & Save)平均自功率谱“Averaged autopower”来查看激励力的大小,如图15
图15 Online Data Function ---“Autopower” 子菜单
自功率谱是一个用来确认每个频率下得输入力的大小的很好的工具,可以确认输入力的质量。
测试和保存(Measure & Save)频响函数“FRF”用来做模态分析曲线拟合,测试和保存(Measure & Save)相干“Coherence”来查看相干性。
图16 Online Data Function ---“FRF” 子菜单
频响函数(FRF) 可以通过模态曲线拟合方法来确定结构的模态。
相干函数作为检查FRF函数的工具,是一个统计学指标,表示给定的输入和输出之间是否相关(即线性相关程度),如图17所示。
图17 相干系数(上面,绿色)作为FRF(下面,红色)的一个质量指标
相干的值在0到1之间,1表示输入和输出之间是完全线性的和可重复的。0表示完全缺乏相关性。
测试和保存 ("Measure & Save" )参考和1个响应通道的PCA(PCA on references and 1 response)来检查各激振器力信号之间是否相关,如图18所示。
图18 Online Data Function ---“PCA” 子菜单
在理想的模态测试中,所有的激振器输入力之间需要非相关,另外,响应最好完全由输入引起。
当两个或者更多的力信号相关时,意味着这其中的一个力信号是其他力信号的线性组合,这就无法计算频响函数。
主分量分析(PCA)可以确定有多少各非相关的输入信号,是否有其他的未知力信号作用在系统上。
- 主分量(Principal components)是基于互谱矩阵的奇异值分解,包括所有的参考通道和用户选定的响应通道。
- 互谱矩阵的秩等于非相关信号源的数量,因此一个理想的设置情况下,矩阵的秩等于输入力的个数
- 奇异值分解在每个频率线上进行,特征根结果为频率的函数,这就有主分量函数。
两个激振器的模态测试的主分量分析结果如图19.
图19 对两激振器模态测试,PCA on references and 1 response显示两个独立的信号源(红色和绿色),没有其他的源作用在系统上(蓝线)
‘Channel Parameters’
子工作簿定义了激活通道的终止电压大小,如图20
。
图20 MIMO FRF Setup 工作簿Channel Parameters
可选的安全特征避免了结构长期暴露在不安全的激励大小中。 当结构过载后,测试将按照“Averaged Parameters—>Advanced”里面具体的设置来执行。
- 采集参数(Acquisition Parameters)
利用“Acquisition Parameters”来定义测试需要的分析带宽和频率分辨率(图21)以及平均次数。
图21 采集参数设置(Acquisition parameters setup)
注意:根据选择的信号源的类型不同,用户可以设置的参数也不一样。例如,周期平均次数只有当采集模式是周期(periodic)时才可见。
“Acquisition Control”方法必须根据信号类型选择(如猝发随机Burst Random信号要求猝发Burst采集模式). 如果选择不正确,软件不允许进行测试。在下方会显示红色错误并提示应该选择何种采集模式,如图22,信号类型为Burst Random,但是采集模式是用的默认的Free Run,则下方会提示错误:“Output1:Signal Type “Burst Random” only allowed for acquisition mode “Burst””, 将Mode设置为Burst, 则报错消失,下方变为绿色)
图22 信号类型必须和采集模式一致
最后,当使用非周期信号时,需要加窗函数,一般为汉宁窗(Hanning) (注意: uniform窗相当于不加窗)
- MIMO FRF Measure测试
下图就是测试界面(图23)
图23 Measure工作簿执行测试
按照下面的步骤进行测试:
- 点击进入下方的MIMO FRF Measure工作簿
- 在Run区域可以直接修改测试名称
- 点Arm按钮进入准备状态,系统现在可以随时开始测试
- 点击Start按钮开始测试
- 在Response栏的右侧下拉菜单选择需要在线监控的通道以及函数
- 测试完成后,测试状态栏会显示“Normal End”
- Validate数据验证
Overview栏用来预览当前和之前的测试数据(FRF, Coherence,Autopower等)
另外几何显示(Geometry Display)栏可以用来查看是否所有的频响都采集到,没有缺失的测点,如图24。
图24 Validate数据验证
在验证频响质量合格后,可以用来进行模态分析,通过Tool---Add ins---Modal Analysis
来进行曲线拟合获取模态频率、阻尼和模态阵型